Ab sofort bei Mouser: Opta Micro Programmable Logic Controller von Arduino für industrielle IoT-Applikationen

Ankündigung neuer Produkte

Folgen Sie uns


2. Juni 2023Mouser Electronics, Inc., der branchenweit führende Distributor für Neuprodukteinführungen mit der größten Auswahl an Halbleitern und elektronischen Bauelementen™, führt ab sofort den Opta® Micro Programmable Logic Controller (PLC) von Arduino. Der benutzerfreundliche Controller ermöglicht Designern, industrielle Automatisierungs-Projekte mithilfe des offenen Arduino-Ökosystems zu skalieren. Der Opta PLC unterstützt Echtzeitsteuerungs-, Überwachungs- und vorausschauende Wartungsapplikationen und eignet sich dadurch ideal für IIoT- und Gebäudeautomatisierungsapplikationen.

 

Der ab sofort bei Mouser erhältliche Arduino Opta Micro PLC basiert auf dem Dual-Core Mikrocontroller STM32H747XI von STMicroelectronics, der einen leistungsstarken Arm® Cortex®-M7-Core mit bis zu 480 MHz und einen schwächeren Cortex-M4-Core mit bis zu 240 MHz sowie eine gemeinsame Fließkommaeinheit (FPU) enthält.

 

Der Opta wird in drei Ausführungen angeboten:

  • Opta Lite mit Ethernet-Konnektivität und USB-Typ-C™ für die Programmierung
  • Opta RS485 mit RS485-Halbduplex-Unterstützung
  • Opta WiFi mit WLAN®- und Bluetooth® Low Energy (BLE)-Konnektivität

 

Alle Modelle unterstützen Over-the-Air-Updates und verfügen über ein dediziertes Sicherheitselement für kryptografische Sicherheiten sowie Relais zum Schalten von vier Lasten mit jeweils bis zu 2,3 kW. Die äußerst vielseitigen Controller unterstützen optional auch die Standard-SPS-Sprachen IEC 61131-3 und die Feldbusintegration über Modbus TCP und Modbus RTU.

 

Die Opta PLCs wurden kürzlich in einem Mouser Webinar vorgestellt. Das Video-Webinar mit zwei Experten von Arduino vermittelt alle Kenntnisse, die Sie für die Entwicklung und Skalierung Ihrer industriellen Automatisierungsprojekte benötigen.

 

Mehr über die Opta Micro Programmable Logic Controller erfahren Sie unter https://mouser.de/new/arduino/arduino-opta-micro-plcs/.

Das Mouser Webinar über die Automatisierung mit dem neuen Arduino Opta Micro PLC finden Sie unter https://resources.mouser.com/mouser-webinars/scale-up-automation-with-the-new-arduino-opta-microplc/

 

Als autorisierter globaler Distributor bietet Mouser die weltweit größte Auswahl der neuesten Halbleiter und elektronischen Bauelemente – auf Lager und versandfertig. Kunden von Mouser können sich auf 100 % zertifizierte Originalprodukte verlassen, die vollständig zu ihrem jeweiligen Hersteller rückverfolgt werden können. Um Designprojekte unserer Kunden zu beschleunigen, stellt Mouser eine umfangreiche Bibliothek an technischen Ressourcen bereit, darunter Produktdatenblätter, Referenzdesigns bestimmter Hersteller, Applikationshinweise, technische Designinformationen, Engineeringtools und viele weitere hilfreichen Informationen.

Über Mouser

2026 - Mouser Electronics ist ein autorisierter Distributor für Halbleiter und elektronische Bauteile, der sich auf die Einführung der neuesten Produkte führender Hersteller spezialisiert. Auf seiner Website mouser.de bietet der global agierende Distributor mehr als 6,8 Millionen Produkte von über 1.200 Herstellermarken in verschiedenen Sprachen und Währungen an. Mit weltweit 28 Niederlassungen bietet Mouser einen hervorragenden Kundenservice in der jeweiligen Landessprache, Währung und Zeitzone. Aus seinem hochmodernen Lager mit einer Fläche von 93.000 Quadratmetern im Großraum Dallas, Texas, beliefert der Distributor über 650.000 Kunden in 223 Ländern/Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mouser.de.

Über Arduino

2026 - Arduino ist das weltweit führende Unternehmen für Open-Source-Hardware und -Software. Ursprünglich mit dem Ziel gegründet, eine einfach zu bedienende Plattform für alle zu schaffen, die interaktive Projekte umsetzen möchten, hat Arduino eine stetig wachsende Community erreicht und sich an neue Anforderungen und Herausforderungen angepasst. So erweiterte das Unternehmen sein Portfolio um Produkte für IoT, Wearables, 3D-Druck und Embedded-Umgebungen. Heute umfasst die Arduino-Community schätzungsweise über 33 Millionen aktive Nutzer. Mit seiner Pro-Reihe begleitet Arduino Unternehmen vom Prototyping bis zur Serienproduktion – mit industrieller Expertise und leistungsstarken Technologien.

Handelsmarken

Mouser und Mouser Electronics sind eingetragene Marken der Mouser Electronics, Inc. Alle anderen hier erwähnten Produkte, Logos und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:
Janice Fenton
Originality B2B Account Director
+44 (0) 7984 077330
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vice President of Marketing
+1 (817) 804-3833