Mouser Electronics stellt Ingenieuren ein Online-Ressourcenzentrum rund um das Thema Automotive zur Verfügung

Zur sofortigen Veröffentlichung

Folgen Sie uns


31. Januar 2025 Mouser Electronics, Inc., der branchenweit führende Distributor für Neuprodukteinführungen mit der größten Auswahl an Halbleitern und elektronischen Bauteilen™, stattet Ingenieure in seinem umfassenden Automotive-Ressourcenzentrum mit den Tools aus, die sie benötigen, um innovative Applikationen zu designen. Die Automobilindustrie durchlebt gerade einen raschen Wandel, der durch technologische Fortschritte wie das Erreichen des Level 3 der SAE bei Fahrerassistenzsystemen vorangetrieben wird. Dies ermöglicht es Fahrzeugen, vollständig autonom zu fahren, es sei denn, eine manuelle Steuerung wird verlangt. Mit verbesserten Lidar-, Radar- und Kamerasystemen verändert diese Stufe der Autonomie unsere Vorstellung von Mobilität grundlegend und bietet das Potenzial für verbesserte Sicherheitsfunktionen, weniger Stau und mehr Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung.

 

Die Nachfrage nach umweltfreundlichen Lösungen führt dazu, dass sich Fahrzeuge in allen Bereichen weiterentwickeln. Die Zonenarchitektur, eine neue Fahrzeugstruktur, die Funktionen in Zonen mit dedizierter Rechenleistung unterteilt, ermöglicht höhere Verarbeitungsgeschwindigkeiten, eine vereinfachte Verkabelung und nahtlose Softwareupdates, was den Weg freimacht für softwaredefinierte Fahrzeuge (Software-defined Vehicles, SDVs) wie EVs und HEVs. Mit Verbesserungen bei der Batterietechnologie werden E-Fahrzeuge immer erschwinglicher und praktischer, was sie zu einer brauchbaren Alternative zu herkömmlichen benzinbetriebenen Fahrzeugen macht. Die größere Reichweite und die schnelleren Ladegeschwindigkeiten stellen eine zusätzliche Belastung für EV/HEV-Batterien dar. Dennoch können fortschrittliche thermische Lösungen, einschließlich der Umstellung auf Gleichstrom-Ladegeräte, die beim Ladevorgang entstehende Wärme effizient verwalten.

 

Mousers Automotive-Hub ist eine zentrale Anlaufstelle für Ingenieure, um über neueste Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben. Er umfasst Artikel, Blogs und E-Books und stellt Produkte von geschätzten Herstellerpartnern vor, die das technische Team von Mouser empfiehlt. Zur einfachen Navigation ist der Hub in Teilbereiche unterteilt, darunter EV/HEV, Autonomie, Infotainment sowie Motor und Antriebsstrang. Zusätzlich gibt es informative Artikel über die neuesten Innovationen bei Nutzfahrzeugen und Lkw, mit einer Auswahl von autonomen Lkw bis hin zu Drohnen.

 

Mouser führt die branchenweit größte Auswahl an Halbleitern und elektronischen Bauteilen, einschließlich der folgenden Produkte und Lösungen für Automotive-Applikationen:

 

  • Die Automotive-Kamera-Leistungsmanagement-ICs (PMICs) TPS650320-Q1 von Texas Instruments, hochintegrierte Stromversorgungslösungen für Automotive-Kameramodule. Das Bauteil kombiniert einen Low-Dropout-Regler (LDO) und drei Abwärtswandler. Der LDO und die Abwärtswandler haben getrennte Spannungseingänge, was maximale Flexibilität bei Design und Sequenzierung ermöglicht.
  • Die digitalen CMOS-Bildsensoren AS0149AT von onsemi eignen sich für den Einsatz im Automobilbereich und bieten eine breite Palette von Ausgabeformaten, einschließlich RGB888, YUV422, BT.656 oder BT.601. Mit der Rolling-Shutter-Anzeige erfassen diese Sensoren Farbbilder im linearen oder hochdynamischen Bereichsmodus. Sie zeichnen sich durch einen BSI-Pixel von 3 m und eine HDR-Erfassungsfähigkeit von bis zu 120 dB in Umgebungen mit schwachem Licht und hohem Dynamikbereich aus.
  • Die MX150 Mittelspannungssteckverbinder von Molex erfüllen die steigende Nachfrage der Automobilindustrie nach elektrischen Systemen mit 48 V. Diese Steckverbinder bieten eine zuverlässige und praxiserprobte Lösung für die Anforderungen an Mittelspannungsverbindungen in der Transportindustrie und nutzen dabei ein identisches Gehäuse mit gleicher Größe wie die bewährten MX150-Steckverbinder. Sie eignen sich ideal für elektrische Motor-Generatoren, E-Ladegeräte und mehr.
  • Die HIVONEX Hochleistungsladeeingänge von TE Connectivity unterstützen Ladevorgänge mit hoher Leistung, reduzieren Ausfallzeiten und maximieren die Produktivität. Die Steckdosen besitzen ein robustes Design und ermöglichen eine kontinuierliche Ladung mit höherer Leistung von bis zu 500 A für eine Schnellladung. Diese Steckdosen gewährleisten den Einsatz von Fahrzeugen unter rauen Bedingungen abseits von Fernverkehrsstraßen ohne das Risiko eines Ladeausfalls. Sie eignen sich für das Aufladen batteriebetriebener Elektrofahrzeuge mit AC- oder DC-Ladung.

 

Mehr erfahren Sie unter https://resources.mouser.com/automotive/.

 

Weitere Neuigkeiten von Mouser und die neuesten Produkte finden Sie unter https://eu.mouser.com/newsroom/.

Als autorisierter globaler Distributor bietet Mouser die weltweit größte Auswahl der neuesten Halbleiter und elektronischen Bauelemente – auf Lager und versandfertig. Kunden von Mouser können sich auf 100 % zertifizierte Originalprodukte verlassen, die vollständig zu ihrem jeweiligen Hersteller rückverfolgt werden können. Um Designprojekte unserer Kunden zu beschleunigen, stellt Mouser eine umfangreiche Bibliothek an technischen Ressourcen bereit, darunter Produktdatenblätter, Referenzdesigns bestimmter Hersteller, Applikationshinweise, technische Designinformationen, Engineeringtools und viele weitere hilfreichen Informationen.

Über Mouser

2026 - Mouser Electronics ist ein autorisierter Distributor für Halbleiter und elektronische Bauteile, der sich auf die Einführung der neuesten Produkte führender Hersteller spezialisiert. Auf seiner Website mouser.de bietet der global agierende Distributor mehr als 6,8 Millionen Produkte von über 1.200 Herstellermarken in verschiedenen Sprachen und Währungen an. Mit weltweit 28 Niederlassungen bietet Mouser einen hervorragenden Kundenservice in der jeweiligen Landessprache, Währung und Zeitzone. Aus seinem hochmodernen Lager mit einer Fläche von 93.000 Quadratmetern im Großraum Dallas, Texas, beliefert der Distributor über 650.000 Kunden in 223 Ländern/Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mouser.de.

Handelsmarken

Mouser und Mouser Electronics sind eingetragene Marken der Mouser Electronics, Inc. Alle anderen hier erwähnten Produkte, Logos und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:
Janice Fenton
Originality B2B Account Director
+44 (0) 7984 077330
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vice President of Marketing
+1 (817) 804-3833