Der autorisierte Distributor Mouser Electronics stellt Produktneuheiten von Bourns in den Bereichen Schaltungsschutz, Transformatoren und mehr vor
27. Juni 2023 – Mouser Electronics, Inc. vertreibt die neuesten Innovationen von Bourns®, einem führenden Hersteller von Fahrzeug-Sensoren, Schaltungsschutzlösungen, mikroelektronischen Modulen, Präzisionspotentiometern und Widerständen. Mouser bietet erstklassige Lösungen für praktisch alle Branchen und erweitert den Produktentwicklungsprozess seiner Kunden, indem es mehr als 20.000 Teile von Bourns auf Lager hat. Darüber hinaus bietet Mouser.com eine wachsende Sammlung von Bourns E-Books, Ressourcen und weiteren technischen Inhalten.
Die planaren Transformatoren PLN sind Durchflusstransformatoren für 48 W bis 70 W Power-over-Ethernet (PoE)-Industrieapplikationen, die ein niedriges Profil mit einer hohen Leistungsdichte erfordern, wie z. B. Batteriemanagementsysteme (BMS). Die bei Mouser erhältlichen planaren Transformatoren PLN von Bourns arbeiten mit einer Schaltfrequenz von 250 kHz und Spannungen von 5 V bis 12 V bei einem Ausgangsstrom von 4 A bis 14 A. Damit eignen sie sich sowohl für Leistungsmanagement- als auch für LED-Beleuchtungsapplikationen.
Für Hochspannungsapplikationen kombinieren die Bipolartransistoren mit isoliertem Gate (IGBTs) des Modells BID die Technologie eines MOSFET-Gates und eines Bipolartransistors für Hochspannungs-/Hochstromapplikationen wie Schaltnetzteile (SMPS), unterbrechungsfreie Stromquellen (UPS) und Leistungsfaktorkorrektur (PFC). Die IGBTs des Modells BID sind thermisch effizient und nutzen die fortschrittliche Trench-Gate-Feld-Stopp-Technologie, um eine bessere Kontrolle der dynamischen Eigenschaften zu ermöglichen, was zu einer geringeren Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung und weniger Schaltverlusten führt.
Die ebenfalls bei Mouser erhältlichen MF-ASML/X PPTC-Sicherungen mit niedrigem Widerstand nutzen das proprietäre freeXpansion™-Design, um die Leistung mit höheren Halteströmen, höheren Spannungen und verbesserter Widerstandsstabilität in einem kleinen (0402) Footprint erhöht. Die rückstellbaren MF-ASML/X PPTC-Sicherungen von Bourns wurden zum Schutz vor Überstrom und Übertemperatur in mobilen Applikationen mit begrenztem Platzangebot entwickelt, z. B. zum Laden von Batterien, zum Schutz von USB-Anschlüssen und zum Plug-and-Play-Schutz für PC-Motherboards.
Für Betriebsumgebungen mit hohen Temperaturen bieten die rückstellbaren MF-FSHT PTC-Sicherungen von Bourns eine Nennspannung von 12 V, einen Eingangsstrom von bis zu 40 A und ein flaches Design (0603). MFFSHT-Sicherungen verfügen über ein oberflächenmontierbares Gehäuse für die automatische Montage, eine maximale Betriebstemperatur von +125 °C und einen niedrigen thermischen Derating-Faktor. Das freeXpansion™-Design von Bourns erhöht die Leistung der Sicherungen und macht sie damit ideal für industrielle und andere anspruchsvolle Applikationen, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
Mouser ist seit 2007 Partner von Bourns und hat in den letzten Jahren mehrere Auszeichnungen für herausragende Leistungen von Bourns erhalten: den „e-Commerce Distributor of the Year“-Award für 2022, 2021, 2019, 2018, 2015, 2014 und 2012, den „Distributor of the Year (Catalog Partner) in EMEA“-Award 2016, den „European Distributor of the Year POS Growth“-Award 2012 und den „Asia Distributor of the Year POS Growth“-Award 2012.
Um mehr über Bourns und seine bei Mouser Electronics erhältlichen Produkte zu erfahren, besuchen Sie
https://mouser.de/manufacturer/bourns/.
Die Bourns E-Books finden Sie unter https://mouser.de/manufacturer/bourns/ebooks/.
Als autorisierter globaler Distributor bietet Mouser die weltweit größte Auswahl der neuesten Halbleiter und elektronischen Bauelemente – auf Lager und versandfertig. Kunden von Mouser können sich auf 100 % zertifizierte Originalprodukte verlassen, die vollständig zu ihrem jeweiligen Hersteller rückverfolgt werden können. Um Designprojekte unserer Kunden zu beschleunigen, stellt Mouser eine umfangreiche Bibliothek an technischen Ressourcen bereit, darunter Produktdatenblätter, Referenzdesigns bestimmter Hersteller, Applikationshinweise, technische Designinformationen, Engineeringtools und viele weitere hilfreichen Informationen.
2026 - Mouser Electronics ist ein autorisierter Distributor für Halbleiter und elektronische Bauteile, der sich auf die Einführung der neuesten Produkte führender Hersteller spezialisiert. Auf seiner Website mouser.de bietet der global agierende Distributor mehr als 6,8 Millionen Produkte von über 1.200 Herstellermarken in verschiedenen Sprachen und Währungen an. Mit weltweit 28 Niederlassungen bietet Mouser einen hervorragenden Kundenservice in der jeweiligen Landessprache, Währung und Zeitzone. Aus seinem hochmodernen Lager mit einer Fläche von 93.000 Quadratmetern im Großraum Dallas, Texas, beliefert der Distributor über 650.000 Kunden in 223 Ländern/Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mouser.de.
2026 - Bourns ist ein führender Hersteller und Lieferant von Fahrzeugsensoren, Schaltungsschutzlösungen, Magnetik-Produkten, mikroelektronischen Modulen, Trimm- und Präzisionspotentiometern, Steuerfeldern, Encodern und Produkten mit besonderer Widerstandsfähigkeit. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Riverside (Kalifornien, USA) und bedient zahlreiche Marktsegmente, wie Telekommunikations- und Computertechnik, Industrie, Geräteausstattung, Automobilindustrie, Verbrauchermarkt, nicht-kritische lebensunterstützende medizinische Geräte, Audioprodukte und viele andere Bereiche. Bourns-Produkte werden in Übereinstimmung mit den ISO-9000-Normen und unter Anwendung der Six Sigma-Methoden hergestellt. Bourns Produkte für die Automobilindustrie werden in Übereinstimmung mit der Norm IATF 16949 hergestellt.
Mouser und Mouser Electronics sind eingetragene Marken der Mouser Electronics, Inc. Alle anderen hier erwähnten Produkte, Logos und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.