Mouser veröffentlicht Ressourcen-Hub zu Edge Computing für Ingenieure

Zur sofortigen Veröffentlichung

Folgen Sie uns


Entdecken Sie Mousers Ressourcen für Edge‑Computing
Entdecken Sie Mousers Ressourcen für Edge‑Computing

10. Februar 2026 Mouser Electronics, Inc., der branchenweit führende Distributor für Neuprodukteinführungen mit der größten Auswahl an Halbleitern und elektronischen Bauteilen™, versorgt Ingenieure mit den neuesten Informationen in seinem umfangreichen Ressourcenzentrum zu Edge Computing. Edge Computing verändert die Art und Weise, wie digitale Intelligenz mit der physischen Welt interagiert, und verlagert die Datenverarbeitung näher an den Ort, an dem die Daten entstehen, weg von Cloud-First-Architekturen.

 

Angetrieben durch den Bedarf an geringer Latenz und zuverlässigem Betrieb auch bei Verbindungsunterbrechungen ermöglicht die lokale Datenverarbeitung anstatt der Verarbeitung in der Cloud Echtzeitanwendungen direkt auf dem Gerät. Mit der Skalierung dieser Systeme etablieren sich Blockchain-Technologien als entscheidende Vertrauensebene an der Edge: Sie ermöglichen sichere Geräteidentitäten, manipulationssichere Datenprotokollierung, dezentrale Koordination sowie authentifizierte Firmware-Updates. Edge-Intelligenz bildet zudem die Grundlage für Ambient Computing, bei dem sich Technologie nahtlos in den Alltag integriert. In realen Anwendungsszenarien kann Edge-KI in Kombination mit Mobilfunk-IoT und Machine Vision zeitnahe lokale Eingriffe ermöglichen, etwa zur Schädlingserkennung und Pflanzenüberwachung in der Landwirtschaft. Insgesamt verwandelt Edge Computing Geräte von passiven Datensammlern in autonome, intelligente Systeme, die auch im großen Maßstab zuverlässig betrieben werden können.

 

Mousers technisches Team und seine geschätzten Herstellerpartner wählen die Inhalte gezielt aus, um eine zentrale Anlaufstelle für Artikel, Blogs, E-Books und neue Produkte rund um Edge Computing von führenden Herstellern zu schaffen. Vor Kurzem auf dem Online-Hub veröffentlichte E-Books mit NXP und Micron liefern Ingenieuren das nötige Expertenwissen, etwa zu Sicherheit und regulatorischer Compliance sowie zu vielfältigen Designherausforderungen bei der Entwicklung innovativer Edge-Lösungen.

 

Was neue Produkte angeht, so führt Mouser die branchenweit größte Auswahl an Halbleitern und elektronischen Bauteilen, darunter auch die neuesten Lösungen für Edge-Computing-Applikationen. Dazu gehören zum Beispiel:

  • Die UNO Q-Plattform von Arduino ist eine kompakte, kostengünstige Dual-Brain-Lösung, die leistungsstarkes Linux®-Computing mit Echtzeitsteuerung kombiniert, indem der Qualcomm® Dragonwing™ QRB2210-Prozessor mit einem STM32U585-Mikrocontroller gekoppelt wird. Ausgestattet mit einer Quad-Core-CPU mit 2,0 GHz, einer Adreno-GPU, integrierter KI-Beschleunigung und dualen ISPs ermöglicht sie anspruchsvolle Edge-Applikationen wie Machine Vision und Multimedia-Verarbeitung im vertrauten Arduino-Formfaktor.
  • Der sichere Authentifikator EdgeLock® A30 von NXP Semiconductors stellt eine einfach zu integrierende, hochsichere Authentifizierung für Embedded- und Edge-Systeme bereit. Er besitzt fortschrittliche symmetrische und asymmetrische Kryptografie mit AVA_VAN.5-Schutz. Der nach Common Criteria EAL 6+ zertifizierte A30 unterstützt stromsparende Designs und eine einfache MCU/MPU-Integration über eine I2C-Schnittstelle mit bis zu 1 MHz.
  • Der RZ/G3E von Renesas Electronics ist ein vielseitiger Arm®-Cortex®-A55-basierter Mikroprozessor für Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI)-Applikationen der Mittelklasse und für Edge-Computing-Applikationen. Er verfügt über einen Quad-Core-Prozessor mit 1,8 GHz, integrierte 5G-Konnektivität, einen dedizierten Cortex-M33-Core sowie eine Ethos™-U55-NPU, die eine effiziente KI-Verarbeitung direkt auf dem Gerät ermöglicht.
  • Bei den Kria™ System-on-Modules (SOMs) von AMD handelt es sich um speziell für den Edge-Einsatz entwickelte Bauteile, die leistungsstarke KI-Beschleunigung auf der Zynq®UltraScale+™ MPSoC-Plattform bieten. Mit Starter-Kits sowie produktionsfertigen SOMs vereinfacht die Kria-Baureihe die Systementwicklung und verkürzt die Zeit bis zur Markteinführung. Für lange industrielle Lebenszyklen konzipiert, sind Kria-SOMs robust, flexibel und zukunftssicher und unterstützen die sich weiterentwickelnden Hardware- und Softwareanforderungen an der Edge.

 

Weitere Informationen finden Sie unter https://resources.mouser.com/edge-computing/. Weitere Neuigkeiten von Mouser und die neuesten Produkte finden Sie unter https://www.mouser.com/newsroom/.

Als autorisierter globaler Distributor bietet Mouser die weltweit größte Auswahl der neuesten Halbleiter und elektronischen Bauelemente – auf Lager und versandfertig. Kunden von Mouser können sich auf 100 % zertifizierte Originalprodukte verlassen, die vollständig zu ihrem jeweiligen Hersteller rückverfolgt werden können. Um Designprojekte unserer Kunden zu beschleunigen, stellt Mouser eine umfangreiche Bibliothek an technischen Ressourcen bereit, darunter Produktdatenblätter, Referenzdesigns bestimmter Hersteller, Applikationshinweise, technische Designinformationen, Engineeringtools und viele weitere hilfreichen Informationen.

Über Mouser

2026 - Mouser Electronics ist ein autorisierter Distributor für Halbleiter und elektronische Bauteile, der sich auf die Einführung der neuesten Produkte führender Hersteller spezialisiert. Auf seiner Website mouser.de bietet der global agierende Distributor mehr als 6,8 Millionen Produkte von über 1.200 Herstellermarken in verschiedenen Sprachen und Währungen an. Mit weltweit 28 Niederlassungen bietet Mouser einen hervorragenden Kundenservice in der jeweiligen Landessprache, Währung und Zeitzone. Aus seinem hochmodernen Lager mit einer Fläche von 93.000 Quadratmetern im Großraum Dallas, Texas, beliefert der Distributor über 650.000 Kunden in 223 Ländern/Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mouser.de.

Handelsmarken

Mouser und Mouser Electronics sind eingetragene Marken der Mouser Electronics, Inc. Alle anderen hier erwähnten Produkte, Logos und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:
Janice Fenton
Originality B2B Account Director
+44 (0) 7984 077330
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vice President of Marketing
+1 (817) 804-3833