Mouser erweitert Angebot für ESD-Schutz um innovative Lösungen für Verbraucher-, Industrie-, Telekommunikations- und Automotive-Designs

Zur sofortigen Veröffentlichung

Folgen Sie uns


1. August 2024Mouser Electronics, Inc., der branchenweit führende Distributor für Neuprodukteinführungen mit der größten Auswahl an Halbleitern und elektronischen Bauteilen™, baut sein Produktportfolio für den Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) weiter aus.

Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Miniaturisierung elektronischer Bauteile ist die Sicherstellung eines wirksamen ESD-Schutzes wichtiger denn je geworden. Die Integration von ESD-Schutzmaßnahmen dient dazu, die dauerhafte Zuverlässigkeit der Bauteile zu gewährleisten und sie gleichzeitig vor unmittelbaren, latenten oder katastrophalen Schäden infolge einer elektrostatischen Entladung zu schützen. Schutzkomponenten sind zu einem integralen Bestandteil der modernen Elektronik geworden und spielen eine wichtige Rolle beim Schutz empfindlicher Elektronik vor ESD in einer Vielzahl an Applikationen, von der Verbraucherelektronik, wie Smartphones und Laptops, über Industriegeräte bis hin zu Fahrzeugsystemen.

Mouser bietet eine große Auswahl an neuen Produkten zum ESD-Schutz:

  • Angesichts der zunehmenden Elektrifizierung und Digitalisierung in der Automobilbranche wächst auch die Bedeutung des ESD-Schutzes. Die ESD-Schutzdiode ESD2CANx-Q1 von Texas Instruments ist eine AEC-Q101-konforme Lösung, die für das Ableiten von Kontakt-ESD-Schlägen gemäß ISO 10605 für die Automobilindustrie ausgelegt ist. Sie verfügt über eine Betriebsspannung von 36 V und eine definierte niedrige IO-Kapazität von 2,8 pF pro Kanal mit einem Pinausgang, der für zwei Controller Area Network (CAN)-Busleitungen (CANH und CANL) im Automobilbereich geeignet ist. Diese Schutzdiode bietet Langzeitschutz für fahrzeuginterne Netzwerke (IVNs) wie CAN-FD, CAN mit geringer Fehlertoleranz und Hochgeschwindigkeits-CAN-Systeme, aber auch für industrielle Steuerungsnetzwerke wie DeviceNet und CANopen.
  • Sowohl die drahtlose als auch die drahtgebundene Kommunikation spielen eine entscheidende Rolle bei der Vernetzung unserer modernen digitalen Welt. Die bidirektionale ESD-Schutzdiode PESDxVF1BALS-Q von Nexperia weist eine ultra-niedrige Kapazität auf und wurde speziell zur Unterstützung von Kommunikationsanwendungen wie NFC, Antennen und Hochgeschwindigkeits-Datenleitungen entwickelt. Diese Diode bietet ESD-Schutz bis ±15 kV gemäß IEC 61000-4-2. Dank ihrer kompakten Bauweise von nur 1 mm × 0,6 mm × 0,47 mm eignet sie sich vor allem für Designs mit begrenztem Platz. Ein Umgebungstemperaturbereich von -55 °C bis +150 °C und die AEC-Q101-Qualifizierung ermöglichen den Einsatz der Diode in rauen Umgebungen wie Automotive-Applikationen.
  • Die bidirektionalen diskreten TVS-Dioden AQ1205-01UTG von Littelfuse werden mit der exklusiven Silizium-Avalanche-Technologie hergestellt. Diese Diode ist vielseitig einsetzbar, z. B. in der Automobilindustrie, bei Batterieschutz- und Batteriemanagementsystemen, Computern und zugehörigen Peripheriegeräten, in der Medizintechnik, Verbraucherelektronik und in Testmessgeräten. Mit der TVS-Diode AQ1205-01UTG können Schaltkreise wiederholte ESD-Schläge von ±30 kV (Kontakt- und Luftentladung) gemäß IEC 61000-4-2 sicher absorbieren, ohne dass Leistungseinbußen auftreten. Die Diode hat einen Sperrstrom von 20 nA (bei einer Spannung von 4,5 V) und eine maximale Kapazität von 9 pF. Sie ist außerdem AEC-Q101-qualifiziert und für den PPAP-Prozess (Production Part Approval Process) geeignet, was eine problemlose Integration in geeignete Designs ermöglicht.
  • Die Diode PE1403M1Q von PANJIT Semiconductor ist ein ESD-Schutz-Bauteil in einem kompakten DFN1006-2L-Gehäuse. Sie zeichnet sich durch einen geringen Ableitstrom, eine extrem niedrige Kapazität, einen dynamischen Widerstand von 0,88 Ω und eine niedrige Klemmspannung aus. Die Diode eignet sich für eine Vielzahl elektronischer Applikationen, bei denen sie Schutz vor Blitzschlag-induzierten, transienten Überspannungen gemäß IEC 61000-4-5 sowie gegen EFT-Effekte und ESD-Schläge von ±18 kV in Luft und ±15 kV bei Kontakt bietet. Die ESD-Schutzdiode PE1403M1Q ist vollständig konform mit EU RoHS 2.0 und somit bleifrei. Die Anschlüsse der Diode sind gemäß MIL-STD-750, Methode 2026 lötbar und ermöglichen eine zuverlässige Installation.

Im 2. Quartal 2024 erweiterte Mouser sein Angebot um mehr als 10.000 neue versandbereite Artikel. Weitere neue, innovative Produkte finden Sie unter https://info.mouser.com/new_Products/.

Als autorisierter globaler Distributor bietet Mouser die weltweit größte Auswahl der neuesten Halbleiter und elektronischen Bauelemente – auf Lager und versandfertig. Kunden von Mouser können sich auf 100 % zertifizierte Originalprodukte verlassen, die vollständig zu ihrem jeweiligen Hersteller rückverfolgt werden können. Um Designprojekte unserer Kunden zu beschleunigen, stellt Mouser eine umfangreiche Bibliothek an technischen Ressourcen bereit, darunter Produktdatenblätter, Referenzdesigns bestimmter Hersteller, Applikationshinweise, technische Designinformationen, Engineeringtools und viele weitere hilfreichen Informationen.

Über Mouser

2026 - Mouser Electronics ist ein autorisierter Distributor für Halbleiter und elektronische Bauteile, der sich auf die Einführung der neuesten Produkte führender Hersteller spezialisiert. Auf seiner Website mouser.de bietet der global agierende Distributor mehr als 6,8 Millionen Produkte von über 1.200 Herstellermarken in verschiedenen Sprachen und Währungen an. Mit weltweit 28 Niederlassungen bietet Mouser einen hervorragenden Kundenservice in der jeweiligen Landessprache, Währung und Zeitzone. Aus seinem hochmodernen Lager mit einer Fläche von 93.000 Quadratmetern im Großraum Dallas, Texas, beliefert der Distributor über 650.000 Kunden in 223 Ländern/Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mouser.de.

Handelsmarken

Mouser und Mouser Electronics sind eingetragene Marken der Mouser Electronics, Inc. Alle anderen hier erwähnten Produkte, Logos und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:
Janice Fenton
Originality B2B Account Director
+44 (0) 7984 077330
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vice President of Marketing
+1 (817) 804-3833