Neu bei Mouser: Das Type-2LL-Wi-Fi 6/Bluetooth/802.15.4-Modul von Murata unterstützt IoT-, Wireless- und Gateway-Applikationen
16. Juni 2026 – Mouser Electronics, Inc., der autorisierte globale Distributor mit den neuesten elektronischen Bauteilen und Industrieautomatisierungsprodukten, bietet ab sofort das neue, ultrakompakte Type-2LL-Wi-Fi® 6/Bluetooth®/802.15.4-Modul von Murata an. Das Type-2LL-Modul ist eine kleine, leistungsstarke Lösung, die entwickelt wurde, um die Konnektivität und Effizienz in verschiedenen IoT-, Wireless- und Gateway-Applikationen zu verbessern.
Das bei Mouser erhältliche Type-2LL-Modul von Murata basiert auf dem Tri-Radio-Systems-on-a-Chip (SoC) IW610G von NXP® Semiconductors, bei dem Wi-Fi 6-, Bluetooth Low Energy (BLE) 5.4- und 802.15.4-Funkmodule in einer kompakten Lösung integriert sind, die robuste drahtlose Kommunikationsfunktionen bietet.
Das Wi-Fi-6-Subsystem bietet eine verbesserte Netzwerkeffizienz, reduzierte Latenz und eine größere Reichweite. Die Bluetooth-LE-Verbindung unterstützt hohe Datenraten und Kommunikation über große Entfernungen. Zusätzlich sorgt die 802.15.4-Schnittstelle für PHY-Datenraten von bis zu 114,7 Mbit/s bei Wi-Fi und 2 Mbit/s bei BLE. Das Wi-Fi unterstützt SDIO v3.0 DDR50-Schnittstellen und die Bluetooth-Verbindung verfügt über eine schnelle 4-Draht-UART-Schnittstelle sowie PCM für Audiodaten.
Das Type-2LL-Modul ist in einem beeindruckend kleinen, abgeschirmten Gehäuse (8,8 × 7,7 × 1,3 mm3) untergebracht, sodass es sich problemlos in Applikationen integrieren lässt, bei denen Platz und Stromverbrauch eine wichtige Rolle spielen. Das Modul lässt sich mit einer Vielzahl leistungsstarker, verbesserter Hardware-Mechanismen und Algorithmen für eine optimale Zusammenarbeit zwischen WiFi, Bluetooth und 802.15.4 kombinieren, um maximale Leistung zu erzielen. Im IEEE 802.11ax-Modus unterstützt der Wi-Fi-Betrieb Datenübertragungsraten von MCS0-MCS9 (bis zu 256QAM) in 20-MHz-Kanälen.
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mouser.com/new/murata/murata-type-2ll-module/.
Weitere Neuigkeiten von Mouser sowie die neuesten Produkte finden Sie unter https://www.mouser.com/newsroom/.
Als autorisierter globaler Distributor bietet Mouser die weltweit größte Auswahl der neuesten Halbleiter und elektronischen Bauelemente – auf Lager und versandfertig. Kunden von Mouser können sich auf 100 % zertifizierte Originalprodukte verlassen, die vollständig zu ihrem jeweiligen Hersteller rückverfolgt werden können. Um Designprojekte unserer Kunden zu beschleunigen, stellt Mouser eine umfangreiche Bibliothek an technischen Ressourcen bereit, darunter Produktdatenblätter, Referenzdesigns bestimmter Hersteller, Applikationshinweise, technische Designinformationen, Engineeringtools und viele weitere hilfreichen Informationen.
2026 - Mouser Electronics ist ein autorisierter Distributor für Halbleiter und elektronische Bauteile, der sich auf die Einführung der neuesten Produkte führender Hersteller spezialisiert. Auf seiner Website mouser.de bietet der global agierende Distributor mehr als 6,8 Millionen Produkte von über 1.200 Herstellermarken in verschiedenen Sprachen und Währungen an. Mit weltweit 28 Niederlassungen bietet Mouser einen hervorragenden Kundenservice in der jeweiligen Landessprache, Währung und Zeitzone. Aus seinem hochmodernen Lager mit einer Fläche von 93.000 Quadratmetern im Großraum Dallas, Texas, beliefert der Distributor über 650.000 Kunden in 223 Ländern/Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mouser.de.
2026 - Murata ist ein weltweiter Marktführer für den Entwurf und die Fertigung von elektronischen Keramikbauteilen, drahtlosen Konnektivitätsmodulen und Energieumwandlungstechnologien. Seit Gründung des Unternehmens in Kyoto im Jahr 1944 hat Murata maßgeblich zur Entwicklung der Elektronikindustrie und zum gesellschaftlichen Fortschritt beigetragen. Die Innovationen des Konzerns sind in einer umfangreichen Palette an Applikationen verbaut: Mobiltelefone, Haushaltsgeräte, Automobilelektronik, Energiemanagementsysteme, medizintechnische Geräte
Mouser und Mouser Electronics sind eingetragene Marken der Mouser Electronics, Inc. Alle anderen hier erwähnten Produkte, Logos und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.