Autorisierter Distributor Mouser Electronics präsentiert Nexperia-Neuheiten bei diskreten Bauelementen, Leistungselektronik und MOSFETs

Zur sofortigen Veröffentlichung

Folgen Sie uns


27. September 2023 - Mouser Electronics, Inc., der autorisierte globale Distributor mit den neuesten elektronischen Bauelementen und Industrieautomatisierungsprodukten, führt die neuesten Innovationen von Nexperia, einem weltweit führenden Hersteller von diskreten, Logik- und MOSFET-Bauelementen in großen Stückzahlen. Als Gewinner der Auszeichnung „2022 E-Tailer of The Year“ von Nexperia erweitert Mouser den Produktentwicklungsprozess seiner Kunden durch das Angebot von mehr als 13.000 Nexperia-Produkten.

 

Das umfangreiche Portfolio von Nexperia, das bei Mouser erhältlich ist, umfasst Dioden, Bipolartransistoren, ESD-Schutzvorrichtungen, MOSFETs, GaN-FETs sowie Analog- und Logik-ICs, die die strengen Normen der Automobilindustrie erfüllen. Diese Produkte setzen Maßstäbe in Bezug auf Effizienz, Prozess, Größe, Stromverbrauch und Leistung mit branchenführenden energie- und platzsparenden Gehäusen.

 

Zu den neuesten Nexperia-Produkten, die bei Mouser erhältlich sind, gehört der Nexperia NEH2000BYJ Energy Harvesting PMIC. Diese hochleistungsfähige Energy-Harvesting-Lösung für stromsparende Applikationen sammelt Energie, die von Umgebungsquellen wie Licht erzeugt wird, um Speicherelemente wie wiederaufladbare Batterien oder hybride Superkondensatoren aufzuladen, wodurch ein Batteriewechsel überflüssig wird. Das Maximum Power Point Tracking (MPPT) von Nexperia verwendet einen eingebetteten Hill-Climbing-Algorithmus, um die maximale Leistung an die Last zu liefern, unabhängig von den spezifischen Eigenschaften der Harvester. NEH2000BY benötigt keine Induktionsspule, was zu geringeren Stücklistenkosten und einem einfacheren Systemdesign für Produktdesigner führt. Die zugehörigen NEVB-NEH2000BY Evaluierungsboards ermöglichen eine bequeme Evaluierung des NEH2000BY Energy Harvesting PMIC. Die Boards bieten einen kompakten Formfaktor für die einfache Integration in Prototyp-Applikationen.

 

Die Nexperia NBM5100A/B und NBM7100A/B Batterie-Booster ICs wurden entwickelt, um die mit Knopfzellenbatterien verbundenen Einschränkungen zu beseitigen und die Leistung zu verbessern. Die Nexperia-Batteriemanagement-ICs verlängern die Lebensdauer einer typischen, nicht wiederaufladbaren Lithium-Knopfzelle um das bis zu 10-fache im Vergleich zu konkurrierenden Lösungen und erhöhen gleichzeitig die Spitzenausgangsstromkapazität um das bis zu 25-fache. NBM5100A und NBM7100A unterstützen I2C-Schnittstellen, NBM5100B und NBM7100B bieten Unterstützung für SPI-Schnittstellen und ermöglichen dadurch ein flexibles Design.

 

Nexperia eMode GaN FETs bieten Spannungsbereiche von 100 V bis 650 V mit hervorragender Schaltleistung. Diese FETs haben eine schnelle Übergangs- und Schaltfähigkeit und eine hervorragende Leistungseffizienz mit niedrigen QC- und QOSS-Werten. Die Nexperia eMode Niederspannungs-GaN-FETs (< 200 V) bieten optimale Flexibilität in Stromversorgungssystemen und ermöglichen ein schnelleres Aufladen für E-Mobilität und drahtgebundene/drahtlose Wechselsysteme sowie erhebliche Platz- und Stückzahleinsparungen bei LiDAR und geringes Rauschen in Class-D-Audioverstärkern.

 

Mehr über die bei Mouser Electronics erhältlichen Produkte von Nexperia erfahren Sie unter https://mouser.de/manufacturer/nexperia/.

 

Als autorisierter globaler Distributor bietet Mouser die weltweit größte Auswahl der neuesten Halbleiter und elektronischen Bauelemente – auf Lager und versandfertig. Kunden von Mouser können sich auf 100 % zertifizierte Originalprodukte verlassen, die vollständig zu ihrem jeweiligen Hersteller rückverfolgt werden können. Um Designprojekte unserer Kunden zu beschleunigen, stellt Mouser eine umfangreiche Bibliothek an technischen Ressourcen bereit, darunter Produktdatenblätter, Referenzdesigns bestimmter Hersteller, Applikationshinweise, technische Designinformationen, Engineeringtools und viele weitere hilfreichen Informationen.

Über Mouser

2026 - Mouser Electronics ist ein autorisierter Distributor für Halbleiter und elektronische Bauteile, der sich auf die Einführung der neuesten Produkte führender Hersteller spezialisiert. Auf seiner Website mouser.de bietet der global agierende Distributor mehr als 6,8 Millionen Produkte von über 1.200 Herstellermarken in verschiedenen Sprachen und Währungen an. Mit weltweit 28 Niederlassungen bietet Mouser einen hervorragenden Kundenservice in der jeweiligen Landessprache, Währung und Zeitzone. Aus seinem hochmodernen Lager mit einer Fläche von 93.000 Quadratmetern im Großraum Dallas, Texas, beliefert der Distributor über 650.000 Kunden in 223 Ländern/Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mouser.de.

Über Nexperia

2026 - Nexperia, mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein globales Halbleiterunternehmen mit einer langen europäischen Geschichte und über 12.500 Mitarbeitern in Europa, Asien und den Vereinigten Staaten. Als führender Experte in der Entwicklung und Produktion von essentiellen Halbleitern ermöglichen die Bauteile von Nexperia die Grundfunktionalität von praktisch jedem elektronischen Design in der Welt – von Automobil- und Industrie- bis hin zu mobilen und Verbraucherapplikationen.

Das Unternehmen bedient einen weltweiten Kundenstamm und versendet jährlich mehr als 100 Milliarden Produkte. Diese Produkte gelten als Maßstab in Sachen Effizienz, Prozesssteuerung, Größe, Energie und Leistung. Das Engagement von Nexperia für Innovation, Effizienz und strenge Industrieanforderungen zeigt sich in seinem umfangreichen IP-Portfolio, seiner wachsenden Produktpalette und seiner Zertifizierung nach den Normen IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001.

Handelsmarken

Mouser und Mouser Electronics sind eingetragene Marken der Mouser Electronics, Inc. Alle anderen hier erwähnten Produkte, Logos und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:
Janice Fenton
Originality B2B Account Director
+44 (0) 7984 077330
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vice President of Marketing
+1 (817) 804-3833