Neues E-Book von Mouser Electronics und onsemi zu den Vorteilen von Siliziumkarbid in der Leistungselektronik

Zur sofortigen Veröffentlichung

Folgen Sie uns


12. August 2024Mouser Electronics, Inc., der autorisierte globale Distributor mit den neuesten elektronischen Bauteilen und Industrieautomatisierungsprodukten, stellt neues E-Book in Zusammenarbeit mit onsemi zur Verwendung von Siliziumkarbid (SiC)-Halbleitern im Design von Stromversorgungssystemen vor.

SiC-Bauteile revolutionieren mit ihren überlegenen Materialeigenschaften die Leistungselektronik und ermöglichen effizientere, kompaktere und nachhaltigere Energiesysteme. Im E-Book Enabling a Sustainable Future with Silicon Carbide Power Electronics (SiC-Leistungselektronik für eine nachhaltige Zukunft) erörtert onsemi die Vorteile von SiC, seine Verwendung in Elektrofahrzeugen und bei erneuerbaren Energien sowie die Bedeutung der Auswahl des passenden SiC-Partners. Als vertrauenswürdiger Hersteller von Stromversorgungslösungen bietet onsemi hochwertige SiC-Bauteile, eine zuverlässige Lieferkette und umfassende Designunterstützung.

Das E-Book enthält praktische Links zu den Leistungsprodukten von onsemi wie dem EliteSiC-MOSFET NTBG014N120M3P. Der NTBG014N120M3P ist ein für Leistungsapplikationen optimierter 1200-V-M3P-SiC-Planar-MOSFET. Die Planar-Technologie arbeitet zuverlässig bei negativen Gate-Treiber-Spannungen und Abschaltspitzen auf dem Gate. Dieser MOSFET eignet sich besonders für den Einsatz in Solarwechselrichtern, Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Energiespeichersystemen und Schaltnetzteilen.

Der NVBG1000N170M1 EliteSiC MOSFET, also available from Mouser, is a 1700V M1 planar device optimised for fast switching applications. This device is AEC−Q101 qualified and PPAP capable, making it ideal for use in electric vehicles (EV) and hybrid electric vehicles (HEV). In EVs and HEVs, the advantages of SiC devices translate into power solutions that are smaller, lighter, and more efficient. Less energy is wasted, leading to a reduction in the number of expensive batteries required.

Der Gate-Treiber NCP51705 wurde speziell zum Ansteuern von SiC-MOSFET-Transistoren entwickelt. Er ist in der Lage, die maximal zulässige Gate-Spannung für das SiC-MOSFET-Bauteil zu liefern und so Leistungsverluste zu minimieren. Durch Bereitstellung von hohem Spitzenstrom während des Ein-/Ausschaltens werden Schaltverluste minimiert.

Der isolierte Zweikanal-Gate-Treiber NCP51560 wurde für schnelles Schalten beim Ansteuern von SiC-MOSFET-Leistungsschaltern entwickelt. Zwei unabhängige, galvanisch isolierte Gate-Treiber-Kanäle können in beliebigen Bauformen mit zwei Low-Side-Schaltern, zwei High-Side-Schaltern oder einem Halbbrückentreiber mit programmierbarer Totzeit verwendet werden. Der NCP51560 bietet außerdem wichtige Schutzfunktionen wie eine unabhängige Unterspannungssperre für beide Gate-Treiber.

Das neue E-Book von Mouser und onsemi finden Sie unter https://resources.mouser.com/manufacturer-ebooks/onsemi-enabling-a-sustainable-future-with-silicon-carbide-power-electronics-mg/.

Um die gesamte E-Book-Bibliothek von Mouser zu durchsuchen, besuchen Sie https://resources.mouser.com/manufacturer-ebooks/.

Weitere Neuigkeiten von Mouser finden Sie unter https://eu.mouser.com/newsroom/.

Als autorisierter globaler Distributor bietet Mouser die weltweit größte Auswahl der neuesten Halbleiter und elektronischen Bauelemente – auf Lager und versandfertig. Kunden von Mouser können sich auf 100 % zertifizierte Originalprodukte verlassen, die vollständig zu ihrem jeweiligen Hersteller rückverfolgt werden können. Um Designprojekte unserer Kunden zu beschleunigen, stellt Mouser eine umfangreiche Bibliothek an technischen Ressourcen bereit, darunter Produktdatenblätter, Referenzdesigns bestimmter Hersteller, Applikationshinweise, technische Designinformationen, Engineeringtools und viele weitere hilfreichen Informationen.

Über Mouser

2026 - Mouser Electronics ist ein autorisierter Distributor für Halbleiter und elektronische Bauteile, der sich auf die Einführung der neuesten Produkte führender Hersteller spezialisiert. Auf seiner Website mouser.de bietet der global agierende Distributor mehr als 6,8 Millionen Produkte von über 1.200 Herstellermarken in verschiedenen Sprachen und Währungen an. Mit weltweit 28 Niederlassungen bietet Mouser einen hervorragenden Kundenservice in der jeweiligen Landessprache, Währung und Zeitzone. Aus seinem hochmodernen Lager mit einer Fläche von 93.000 Quadratmetern im Großraum Dallas, Texas, beliefert der Distributor über 650.000 Kunden in 223 Ländern/Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mouser.de.

Über onsemi
2026 -

onsemi entwickelt disruptive Innovationen, um eine bessere Zukunft zu gestalten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereiche Automotive und Industrie und treibt den Wandel in Megatrends wie Fahrzeugelektrifizierung und -sicherheit, nachhaltige Energienetze, Industrieautomatisierung sowie 5G- und Cloud-Infrastruktur voran. onsemi bietet ein hochdifferenziertes und innovatives Produktportfolio mit intelligenten Energie- und Sensortechnologien für die komplexesten Herausforderungen der Welt und ist Vorreiter bei der Schaffung einer sichereren, saubereren und intelligenteren Welt.

 

 

Handelsmarken

Mouser und Mouser Electronics sind eingetragene Marken der Mouser Electronics, Inc. Alle anderen hier erwähnten Produkte, Logos und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:
Janice Fenton
Originality B2B Account Director
+44 (0) 7984 077330
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vice President of Marketing
+1 (817) 804-3833