Neues Produkt – Mouser führt jetzt den R9A02G021, den ersten stromsparenden 32-Bit-Mikrocontroller von Renesas mit internem RISC-V CPU-Core

Ankündigung neuer Produkte

Folgen Sie uns


23. Mai 2024Mouser Electronics, Inc., der branchenweit führende Distributor für Neuprodukteinführungen mit der größten Auswahl an Halbleitern und elektronischen Bauteilen™, führt jetzt auch die stromsparenden Mikrocontroller (MCUs) R9A02G021 von Renesas Electronics. Diese bieten Ingenieuren eine Universalplattform für die Entwicklung von stromsparenden und kosteneffizienten Anwendungen unter Einsatz einer Open-Source-basierten Befehlssatzarchitektur. Die R9A02G021 MCUs sind die erste 32-Bit-Universal-MCU-Familie von Renesas, die auf dem innovativen, intern gestalteten RISC-V-Prozessorkern beruht, der sich an verschiedene Endmärkte wie IoT-Sensoren, Verbraucherelektronik, medizinische Geräte, kleine Haushaltsgeräte und Systeme in der Industrie richtet. Mit den R9A02G021 stellt Renesas Entwicklern einen klaren und zuverlässigen IP-Migrationsweg für die Entwicklung eines breiten Spektrums an leistungsstarken, kostensensiblen Anwendungen zur Verfügung, die sich schnell auf den Massenmarkt bringen lassen und Bedenken wegen proprietärer Architekturen überflüssig machen.

Die Mikrocontroller R9A02G021, die bei Mouser Electronics erhältlich sind, sind besonders stromsparende MCUs mit einem 32-Bit-Prozessorkern, der mit bis zu 48 MHz läuft und laut Angaben einen 3,27-CoreMark pro Megahertz liefert. Die Familie der R9A02G021-MCUs bezieht im aktiven Modus gerade einmal 162 µA/MHz und 0,3 µA im Software-Standby (mit einer Aufwachzeit von 4 µS). Der breite Eingangsspannungsbereich von 1,6 V bis 5,5 V erlaubt einen stromsparenden Betrieb mit geringer Spannung sowie Rauschimmunität, sodass die Bauteile perfekt für batteriebetriebene Anwendungen geeignet sind. Die Speicherkonfiguration umfasst 128 KB Code-Flash-Speicher, 4 KB Daten-Flash und 16 KB SRAM, ergänzt durch eine eindeutige 128-Bit-ID.

Weitere wichtige Leistungsmerkmale der Renesas RISC-V-MCUs beinhalten einen 12-Bit-Analog-Digital-Wandler, einen 8-Bit-Digital-Analog-Wandler, On-Chip-Komparatoren, einen Temperatursensor, Energiemanagementfunktionen, verschiedene Takt- und Timer-Quellen sowie Sicherheitsfunktionen. Zur die Konnektivität verfügen die Bausteine über zwei Serial Array Units (SAU), die vereinfachtes SPI, UART und vereinfachtes I2C unterstützen, sowie eine I2C-Bus-Schnittstelle und einen Empfänger für Fernsteuersignale.

Die Mikrocontroller R9A02G021 sind in verschiedenen QFN-Gehäusen erhältlich, darunter 48, 32, 24 und WLCSP16. Neben dem Zugang zum komplettem Ökosystem an kostenlosen Tools von Renesas, wie e2 Studio IDE und den Branchenführern IAR und SEGGER, werden die R9A02G021-MCUs auch von dem Board  RTK9FPG021S00001BJ für schnelles Prototyping unterstützt, das für Evaluierung, Prototyping und Entwicklung konzipiert ist.

Mehr erfahren Sie unter https://eu.mouser.com/new/renesas/renesas-r9a02g021-mcus/. Mehr über das Board RTK9FPG021S00001BJ für schnelles Prototyping erfahren Sie unter https://eu.mouser.com/new/renesas/renesas-rtk9fpg021s00001bj-dev-kit/

Als autorisierter globaler Distributor bietet Mouser die weltweit größte Auswahl der neuesten Halbleiter und elektronischen Bauelemente – auf Lager und versandfertig. Kunden von Mouser können sich auf 100 % zertifizierte Originalprodukte verlassen, die vollständig zu ihrem jeweiligen Hersteller rückverfolgt werden können. Um Designprojekte unserer Kunden zu beschleunigen, stellt Mouser eine umfangreiche Bibliothek an technischen Ressourcen bereit, darunter Produktdatenblätter, Referenzdesigns bestimmter Hersteller, Applikationshinweise, technische Designinformationen, Engineeringtools und viele weitere hilfreichen Informationen.

Über Mouser

2026 - Mouser Electronics ist ein autorisierter Distributor für Halbleiter und elektronische Bauteile, der sich auf die Einführung der neuesten Produkte führender Hersteller spezialisiert. Auf seiner Website mouser.de bietet der global agierende Distributor mehr als 6,8 Millionen Produkte von über 1.200 Herstellermarken in verschiedenen Sprachen und Währungen an. Mit weltweit 28 Niederlassungen bietet Mouser einen hervorragenden Kundenservice in der jeweiligen Landessprache, Währung und Zeitzone. Aus seinem hochmodernen Lager mit einer Fläche von 93.000 Quadratmetern im Großraum Dallas, Texas, beliefert der Distributor über 650.000 Kunden in 223 Ländern/Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mouser.de.

Über Renesas Electronics

2026 - Renesas Electronics ist ein Halbleiter-Unternehmen mit einem hervorragenden Portfolio weltweit führender Produkte. Renesas verfügt über die Technologie und die Fähigkeiten, fast alles liefern zu können, was in einem Zeitalter benötigt wird, das sich auf die menschlichen Bedürfnisse konzentriert, einschließlich Sicherheitstechnologien, Miniaturisierung und Energiespartechnologien, Netzwerk- und Schnittstellentechnologien. Renesas ist bestrebt, einen Schritt voraus zu bleiben und der echte Anbieter intelligenter Chip-Lösungen zu sein — der weltweit führende Anbieter auf seinem Gebiet.

Handelsmarken

Mouser und Mouser Electronics sind eingetragene Marken der Mouser Electronics, Inc. Alle anderen hier erwähnten Produkte, Logos und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:
Eilidh Kerr
Publitek Account Manager
+44 (0) 1582 390 980
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vice President of Marketing
+1 (817) 804-3833