Mouser Electronics stellt LoRa-Ressourcen-Hub für skalierbare IoT-Designs mit geringem Stromverbrauch vor
22. Juni 2026 – Mouser Electronics, Inc., der branchenweit führende Distributor für Neuprodukteinführungen mit der größten Auswahl an Halbleitern und elektronischen Bauteilen™, stellt sein umfassendes LoRa®-Ressourcenzentrum vor, da die weltweite Verbreitung energieeffizienter IoT-Netzwerke mit großer Reichweite (LPWANs) weiter zunimmt. Ingenieure, die an Netzwerkinfrastrukturen, Industrieautomatisierung und intelligenten Sensorapplikationen arbeiten, erhalten dort Zugang zu den neuesten Technologien und Design-Einblicken, um die nächste Generation drahtloser Konnektivität mitzugestalten.
Da sich IoT-Implementierungen von Hunderten auf Millionen vernetzter Endgeräte ausweiten, setzen Ingenieure zunehmend auf LoRaWAN®, um die Funkabdeckung zu erweitern und gleichzeitig den Stromverbrauch sowie die Kosten für die Netzwerkinfrastruktur zu minimieren. Da das Protokoll eine längere Batterielebensdauer und Kommunikation über große Entfernungen unterstützt, eignet es sich besonders für Applikationen, bei denen herkömmliche Funktechnologien unpraktisch oder zu teuer in der Wartung sind. Die Verbreitung von LoRaWAN nimmt in der Industrieautomatisierung, Landwirtschaft 4.0 und bei Applikationen für intelligente Infrastruktur weiter zu, da Ingenieurteams Energieeffizienz und Flexibilität in den Vordergrund stellen. Über den Ressourcen-Hub erhalten Entwickler Zugang zu technischen Einblicken in das Design von Systemen mit geringem Stromverbrauch, sichere drahtlose Kommunikation und neue IoT-Architekturen für moderne vernetzte Geräte.
Mit einer Reichweite von 3,5 bis 48 Kilometern und einem extrem geringen Stromverbrauch, der den Betrieb von Geräten über mehr als 10 Jahre mit einer einzigen Batterie ermöglicht, kann LoRaWAN auch für Initiativen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Umweltschutz und öffentliche Sicherheit genutzt werden. Programme wie „LoRaWAN for Good“, das von der LoRa Alliance® geleitet wird, ermöglichen es Organisationen, die Technologie für die Wildtierverfolgung, Umweltüberwachung und den Wasserschutz zu nutzen. Darüber hinaus breiten sich die Einsatzmöglichkeiten in Industrie-, Umwelt- und Infrastrukturapplikationen weiter aus, was LoRaWAN zu einer zunehmend wichtigen Technologie für skalierbare, stromsparende IoT-Konnektivität macht.
Das LoRa-Ressourcenzentrum von Mouser bietet exklusive Inhalte, darunter Artikel, Blogs, E-Books sowie die neuesten Produkte für drahtlose Kommunikation. Ebenfalls vorgestellt wird ein neues E-Book in Zusammenarbeit mit STMicroelectronics: „Beyond the Wires: Exploring Bluetooth and LoRaWAN Connectivity“ (Jenseits der Kabel: Ein Blick auf Bluetooth- und LoRaWAN-Konnektivität). Dieses befasst sich mit drahtlosen Netzwerkarchitekturen und den besonderen Anforderungen moderner Infrastrukturen.
Was die neuesten Produkte angeht, führt Mouser die branchenweit größte Auswahl an Halbleitern und elektronischen Bauteilen, einschließlich der neuesten Lösungen für LoRa-Applikationen. Dazu gehören unter anderem:
- LoRa Plus™ LR2021 HF-Transceiver von Semtech, ein LoRa-IP der vierten Generation, der terrestrische und SATCOM-Netzwerke in den Sub-GHz-, 2,4-GHz-ISM-Bändern und dem lizenzierten S-Band unterstützt. Der LR2021 ist abwärtskompatibel mit früheren LoRa-Geräten und gewährleistet so nahtlose LoRaWAN-Kompatibilität. Er verfügt über eine erweiterte Modulation auf der physikalischen Ebene für schnelle Kommunikation über große Entfernungen (FLRC) und ist mit verschiedenen drahtlosen Protokollen mit geringem Stromverbrauch kompatibel. Der Transceiver eignet sich ideal für Smart Home, Sicherheit und Gebäudeautomatisierung, Industrieautomatisierung und vieles mehr.
- Das DFR1093 LoRaWAN-Indoor-Gateway von DFRobot ist eine umfassende Lösung für Applikationen wie Landwirtschaft 4.0, Heimautomatisierung, Bildung sowie Temperatur- und Feuchtigkeitsüberwachung in Gewächshäusern. Es ist in den Frequenzbändern 868 MHz (EU) und 915 MHz (US) erhältlich und verfügt über einen Quad-Core-Cortex-A35-Prozessor sowie den leistungsstarken SX1302-Transceiver von Semtech. Dieses Gateway bietet umfangreiche Konnektivitäts- und Einsatzmöglichkeiten, ein stabiles Signal, eine große Kommunikationsreichweite und eine einfache Bedienung.
- Die Digi XBee® LR-Module von Digi International unterstützen die LoRaWAN-Gerät-zu-Cloud-Konnektivität und ermöglichen die nahtlose Integration drahtloser Kommunikation in Endknoten-Sensorprodukte. Die Module eignen sich ideal für industrielle Schmalbandkommunikation mit Sensoren und Steuerungssystemen. Sie ermöglichen die direkte Kommunikation mit standardkonformen LoRaWAN-Gateways und cloudbasierter Netzwerkserver-Software über große Entfernungen bei sehr geringem Energieverbrauch.
- Die Sentrius™ RS26x-Temperatursensoren von Ezurio sind batteriebetriebene Sensoren mit IP67-Schutzart und ermöglichen eine Temperaturüberwachung auf HACCP-Niveau mit Echtzeitwarnungen zur Einhaltung von Lebensmittelsicherheitsvorschriften. Die kompakten Sensoren im platzsparenden Gehäuse nutzen LoRaWAN für die Datenübertragung über große Entfernungen sowie Bluetooth® LE für die Over-the-Air (OTA)-Konfiguration und Fehlerdiagnose. Sie eignen sich ideal für die Überwachung von Kühlketten und der Lebensmittelsicherheit, intelligente Gebäude sowie temperaturgeregelte Umgebungen. Die Sensoren liefern hochpräzise Temperaturmesswerte, die gemäß der Norm EN12830:2018 geprüft wurden.
Um das LoRa-Ressourcenzentrum von Mouser zu durchsuchen, besuchen Sie https://resources.mouser.com/lora/. Weitere Neuigkeiten von Mouser und die neuesten Produkte finden Sie unter https://www.mouser.com/newsroom/.
Als autorisierter globaler Distributor bietet Mouser die weltweit größte Auswahl der neuesten Halbleiter und elektronischen Bauelemente – auf Lager und versandfertig. Kunden von Mouser können sich auf 100 % zertifizierte Originalprodukte verlassen, die vollständig zu ihrem jeweiligen Hersteller rückverfolgt werden können. Um Designprojekte unserer Kunden zu beschleunigen, stellt Mouser eine umfangreiche Bibliothek an technischen Ressourcen bereit, darunter Produktdatenblätter, Referenzdesigns bestimmter Hersteller, Applikationshinweise, technische Designinformationen, Engineeringtools und viele weitere hilfreichen Informationen.
2026 - Mouser Electronics ist ein autorisierter Distributor für Halbleiter und elektronische Bauteile, der sich auf die Einführung der neuesten Produkte führender Hersteller spezialisiert. Auf seiner Website mouser.de bietet der global agierende Distributor mehr als 6,8 Millionen Produkte von über 1.200 Herstellermarken in verschiedenen Sprachen und Währungen an. Mit weltweit 28 Niederlassungen bietet Mouser einen hervorragenden Kundenservice in der jeweiligen Landessprache, Währung und Zeitzone. Aus seinem hochmodernen Lager mit einer Fläche von 93.000 Quadratmetern im Großraum Dallas, Texas, beliefert der Distributor über 650.000 Kunden in 223 Ländern/Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mouser.de.
Mouser und Mouser Electronics sind eingetragene Marken der Mouser Electronics, Inc. Alle anderen hier erwähnten Produkte, Logos und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.