Das Modul B-CAMS-IMX von STMicroelectronics, jetzt bei Mouser, ermöglicht Robotik und Maschinelles Sehen
22. Oktober 2024 – Mouser Electronics, Inc., der autorisierte globale Distributor mit den neuesten elektronischen Bauteilen und Industrieautomatisierungsprodukten, führt jetzt das Kameramodul B-CAMS-IMX von STMicroelectronics. Das Modul B-CAMS-IMX ist dafür vorgesehen, mit den STM32 Discovery Kits und Development Boards eingesetzt zu werden, um Maschinelles Sehen in Applikationen wie Industrieautomatisierung, OCR- und OCV-Etikettenprüfung, Robotik, Defekterkennung, Sicherheit, Smart Home-Geräten und vielem mehr zu nutzen.
Das B-CAMS-IMX-Modul, das bei Mouser erhältlich ist, basiert auf dem hochauflösenden Bildsensor IMX335LQN von Sony. Der IMX335LQN ist ein CMOS-Bildsensor mit einer Diagonale von 6,52 mm, der aus aktiven Pixeln besteht und eine quadratische Pixelanordnung mit 5,14 Mio. effektiven Pixeln aufweist. Dieser Chip verfügt über einen elektronischen Verschluss mit variabler Ladeintegrationszeit.
In das B-CAMS-IMX-Modul ist auch der VL53L5CX 8x8-Mehrzonen-Time-of-Flight-Sensor von STM integriert, der eine präzise Entfernungsmessung bei verschiedenen Umgebungslichtbedingungen und einer Reihe von Deckglasmaterialien ermöglicht. Ebenfalls an Bord ist die ISM330DLC iNEMO® 6-achsige inertiale Messeinheit (IMU). Die ISM330DLC ist ein hochleistungsfähiger digitaler 3D-Beschleunigungsmesser und ein digitales 3D-Gyroskop für Industrie 4.0-Applikationen. Das Modul sorgt für hohe Genauigkeit und Stabilität bei extrem niedrigem Stromverbrauch und ermöglicht so langlebige, batteriebetriebene Applikationen.
Das B-CAMS-IMX kann mit jeder STM32-Platine verwendet werden, die über eine MIPI CSI-2®-Schnittstelle mit 22-Pin-FFC-Steckverbinder verfügt, oder zu benutzerdefinierten Designs hinzugefügt werden.
Mehr über das Kameramodul B-CAMS-IMX erfahren Sie unter https://eu.mouser.com/new/stmicroelectronics/stmicroelectronics-b-cams-imx-camera-module/.
Als autorisierter globaler Distributor bietet Mouser die weltweit größte Auswahl der neuesten Halbleiter und elektronischen Bauelemente – auf Lager und versandfertig. Kunden von Mouser können sich auf 100 % zertifizierte Originalprodukte verlassen, die vollständig zu ihrem jeweiligen Hersteller rückverfolgt werden können. Um Designprojekte unserer Kunden zu beschleunigen, stellt Mouser eine umfangreiche Bibliothek an technischen Ressourcen bereit, darunter Produktdatenblätter, Referenzdesigns bestimmter Hersteller, Applikationshinweise, technische Designinformationen, Engineeringtools und viele weitere hilfreichen Informationen.
2026 - Mouser Electronics ist ein autorisierter Distributor für Halbleiter und elektronische Bauteile, der sich auf die Einführung der neuesten Produkte führender Hersteller spezialisiert. Auf seiner Website mouser.de bietet der global agierende Distributor mehr als 6,8 Millionen Produkte von über 1.200 Herstellermarken in verschiedenen Sprachen und Währungen an. Mit weltweit 28 Niederlassungen bietet Mouser einen hervorragenden Kundenservice in der jeweiligen Landessprache, Währung und Zeitzone. Aus seinem hochmodernen Lager mit einer Fläche von 93.000 Quadratmetern im Großraum Dallas, Texas, beliefert der Distributor über 650.000 Kunden in 223 Ländern/Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mouser.de.
2026 - STMicroelectronics ist ein weltweit tätiges, unabhängiges Unternehmen für Halbleiter und Marktführer bei der Entwicklung und Lieferung von Halbleiterlösungen über das ganze Spektrum mikroelektronischer Anwendungen hinweg. Dank einer unübertroffenen Kombination aus Silizium- und Systemkompetenz, Fertigungsstärke, einem umfangreichen Portfolio an geistigem Eigentum (IP) und strategischen Partnerschafts-Positionen,STMicroelectronics an der Spitze der System-on-Chip (SoC) -Technologie, und seine Produkte spielen eine Schlüsselrolle bei der Realisierung der heutigen Konvergenztrends.
Mouser und Mouser Electronics sind eingetragene Marken der Mouser Electronics, Inc. Alle anderen hier erwähnten Produkte, Logos und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.