Ab sofort bei Mouser: Das 196 HVC ENYCAP V-Harvester-Board von Vishay macht Batterien in von IoT-Knoten abhängigen Applikationen überflüssig

Ankündigung neuer Produkte

Folgen Sie uns


24. November 2023 Mouser Electronics, Inc., der branchenweit führende Distributor für Neuprodukteinführungen mit der größten Auswahl an Halbleitern und elektronischen Bauelementen™, führt ab sofort das 196 HVC ENYCAP™ V-Harvester-Board von Vishay Intertechnology. Das 196 ENYCAP V-Harvester-Board von Vishay Intertechnology maximiert die Effizienz von IoT-Knoten, indem es dazu beiträgt, herkömmliche Batterien durch eine energiesparende wiederaufladbare Photovoltaik (PV)-Backup-Lösung zu ersetzen. Das HVC ENYCAP V-Harvester-Board ist eine HVC-System-Backup-Demonstrationsschaltung, die es Entwicklern ermöglicht, die Gesamtlebensdauer ihrer Produkte zu verlängern, indem sie eine ergiebigere, nachhaltigere und wartungsfreie Energiequelle für den Einsatz in einer Vielzahl von Host-Systemanwendungen implementieren.

 

Das bei Mouser Electronics erhältliche196 HVC ENYCAP V-Harvester-Board von Vishay ist eine fortschrittliche eigenständige Platine, die über zwei standardmäßige TEMD5080X01-Mikro-PV-Zellen oder Mikro-USB geladen wird. Das Evaluierungsboard ist mit einem 4 F / 4,2 V 196 HVC ENYCAP Hybrid-Energiespeicherkondensator ausgestattet. Auf der Rückseite besteht die Möglichkeit, auf andere Speicherkondensatoren zu wechseln (oder einen BATT_CN = Batterieanschluss zu nutzen). Der HVC-Speicherkondensator, wie der 196 HVC ENYCAP auf dem V-Harvester-Board, ist eine kohärentere Wahl als die weniger zyklenfesten wiederaufladbaren Batterien und deutlich sicherer als Lithiumbatterien.

 

Die Eingangsleistung für das 196 HVC ENYCAP V-Harvester-Board geht in einen AEM10941 Low-Power-Controller von e-peas. Dort wird sie auf die Superkondensatorspannung von 4,2 V hochgefahren. Der Onboard-Controller wandelt dann die Versorgungsspannung mithilfe von Low-Dropout-Reglern (LDO) auf die Zielspannungen um, wenn an der Schnittstelle oder über die ENLV- und ENHV-Einstellungen ein Leistungsbedarf besteht. Die Zielspannungen sind auf 1,8 V (Niederspannung) und 2,5 V (Hochspannung) durch ein hochohmiges Widerstandsnetzwerk eingestellt. Der geringere Serienwiderstand des Systems ermöglicht höhere Ströme oder Burst-Leistungsunterstützung und gewährleistet generell eine höhere Leistungsdichte. Es kann auch eine externe PV-Zelle angeschlossen (und gejumpert) werden, wenn eine schnellere Aufladung erforderlich ist, oder ein Jumper kann auf USB gesetzt werden, wenn Lichtsammeln nicht in Frage kommt.

 

Das 196 HVC ENYCAP V-Harvester-Board von Vishay ist 64 mm × 69 mm groß und enthält Produktspezifikationen (für das V-Harvester-Board und den 196 HVC ENYCAP Speicherkondensator) sowie einen Satz Jumper. Das Bauelement besitzt eine höhere zulässige Betriebstemperatur als Nicht-HVC-Systeme von -20 °C bis 85 °C. Seine Zielapplikationen für die Energiegewinnung umfassen die Automobilindustrie, Luftfahrt, Militär, Raumfahrt, Computer, Verbraucher, Industrie, Medizin und Telekommunikation.

 

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://mouser.de/new/vishay/vishay-196-hvc-enycap-v-harvester-board/

 

Als autorisierter globaler Distributor bietet Mouser die weltweit größte Auswahl der neuesten Halbleiter und elektronischen Bauelemente – auf Lager und versandfertig. Kunden von Mouser können sich auf 100 % zertifizierte Originalprodukte verlassen, die vollständig zu ihrem jeweiligen Hersteller rückverfolgt werden können. Um Designprojekte unserer Kunden zu beschleunigen, stellt Mouser eine umfangreiche Bibliothek an technischen Ressourcen bereit, darunter Produktdatenblätter, Referenzdesigns bestimmter Hersteller, Applikationshinweise, technische Designinformationen, Engineeringtools und viele weitere hilfreichen Informationen.

Über Mouser

2026 - Mouser Electronics ist ein autorisierter Distributor für Halbleiter und elektronische Bauteile, der sich auf die Einführung der neuesten Produkte führender Hersteller spezialisiert. Auf seiner Website mouser.de bietet der global agierende Distributor mehr als 6,8 Millionen Produkte von über 1.200 Herstellermarken in verschiedenen Sprachen und Währungen an. Mit weltweit 28 Niederlassungen bietet Mouser einen hervorragenden Kundenservice in der jeweiligen Landessprache, Währung und Zeitzone. Aus seinem hochmodernen Lager mit einer Fläche von 93.000 Quadratmetern im Großraum Dallas, Texas, beliefert der Distributor über 650.000 Kunden in 223 Ländern/Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mouser.de.

Über Vishay

2026 - Vishay stellt eines der weltweit größten Portfolios von diskreten Halbleitern und passiven elektronischen Bauteilen her, die für innovative Designs in den Bereichen Automotive, Industrie, Computer, Unterhaltungselektronik, Telekommunikation, Militär, Luft- und Raumfahrt und Medizintechnik unerlässlich sind. Vishay versorgt Kunden in aller Welt und bezeichnet sich selbst als The DNA of tech.®

Handelsmarken

Mouser und Mouser Electronics sind eingetragene Marken der Mouser Electronics, Inc. Alle anderen hier erwähnten Produkte, Logos und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:
Janice Fenton
Originality B2B Account Director
+44 (0) 7984 077330
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Kevin Hess, Mouser
Senior Vice President of Marketing
+1 (817) 804-3833