Nordic nRF52840多协议SoC在贸泽开售
可全面支持Thread和Bluetooth 5连接
2018年7月17日 - 最新半导体和电子元器件的全球授权分销商贸泽电子 (Mouser
Electronics) 即日起开始备货Nordic Semiconductor的nRF52840多协议片上系统 (SoC)。此超低功耗nRF52840 SoC采用Nordic
nRF52系列架构,并与Nordic的现有nRF52系列、nRF51系列和nRF24系列产品兼容,是市场上为数不多的单芯片解决方案之一,可同时支持蓝牙5 (Bluetooth® 5) 和Thread,很快还将支持Zigbee®。
贸泽备货的Nordic nRF52840 SoC基于Nordic的现有nRF52系列SoC架构,可支持复杂的低功耗蓝牙和其他低功耗无线应用。nRF52840 SoC 采用64MHz 32位Arm®
Cortex®-M4F 处理器,以及具有1 MB闪存、256 KB RAM、浮点运算单元和数字信号处理器 (DSP) 的CPU。此SoC还集成了Arm TrustZone
CryptoCell-310加密加速器,可实现业界最佳的安全性。
nRF52840 SoC符合蓝牙5规范,并具有更高的最大输出功率,是低功耗蓝牙无线连接实施方案,与蓝牙4.2低功耗蓝牙实施方案相比,可提供高达四倍的覆盖范围和双倍的原始数据带宽 (2 Mbps) 。除了支持蓝牙5,nRF52840 SoC还支持NFC-A标签和IEEE 802.15.4功能。IEEE 802.15.4可用于基于Zigbee和Thread的智能家居应用技术,也可作为具有6LoWPAN和标准互联网协议的网络适配层。
此SoC具有配套的Nordic nRF52840预览开发套件,此套件包含板载nRF52840 SoC以及四个用户可编程按钮和LED,硬件与基于Arduino
Uno R3的扩展板兼容,并具有用于所有输入输出(I/O)和接口的连接器引脚,包括用于配套外部NFC天线的专用连接器。
Nordic nRF52840多协议SoC是无线物联网 (IoT) 应用的理想解决方案,如先进的可穿戴设备、虚拟现实 (VR) 和增强现实 (AR) 设备、高性能HID控制器、智能家居产品以及互连工业设备。
欲知更多信息,敬请访问www.mouser.cn/nordic-nrf52840-soc。
贸泽电子拥有丰富的产品线与卓越的客服,通过提供采用先进技术的最新产品来满足设计工程师与采购人员的创新需求。我们库存有全球最广泛的最新半导体及电子元件,为客户的最新设计项目提供支持。Mouser网站Mouser.cn不仅有多种高级搜索工具可帮助用户快速了解产品库存情况,而且网站还在持续更新以不断优化用户体验。此外,Mouser网站还提供数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程用工具等丰富的资料供用户参考。
关于贸泽电子 (Mouser Electronics)
贸泽电子隶属于伯克希尔哈撒韦集团 (Berkshire Hathaway) 公司旗下,是一家屡获殊荣的一流授权半导体和电子元器件分销商,专门致力于以最快的方式,向设计工程师和采购人员提供业界顶尖制造商的最新产品。作为一家全球分销商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,分销来自超过700家生产商的500多万种产品。我们通过遍布全球的23个客户支持中心为客户提供一流的服务,并通过位于美国德州达拉斯南部,拥有最先进技术的7万平方米仓库向全球220多个国家/地区,超过60万家客户出货。更多信息,敬请访问:http://www.mouser.cn。
关于Nordic Semiconductor
Nordic Semiconductor在无线性能和精密度方面拥有领先业界的表现,即使是对成本极为敏感的消费类产品,也能运用该公司的超低功耗 (ULP) 无线芯片。Nordic Semiconductor的芯片广泛用于无线PC外设、游戏控制器、体育和健身传感器、玩具、先进的多媒体控制器以及数字/卫星电视(机顶盒)遥控器等产品。
注册商标
贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。
王嗣理 Ceres Wang
亚洲区高级广告暨公关经理
电话:+86 (21) 2219-4000 #4817
手机:+86 13918801405
Ceres.Wang@mouser.com