Liechtenstein - Kennzeichen Liechtenstein

Incoterms:DDP
Alle Preise sind inklusive Zoll und Gebühren bei der Auswahl der Versandart.

Bitte bestätigen Sie Ihre Währungsauswahl:

Schweizer Franken
Kostenloser Versand bei den meisten Bestellungen über CHF 54 (CHF)

Euro
Kostenloser Versand bei den meisten Bestellungen über 50 € (EUR)

US Dollar
Kostenloser Versand bei den meisten Bestellungen über $100 (USD)

Bench Talk for Design Engineers

Mouser German Blog

rss

Mouser Electronics, Inc german language blogs


Intelligente und grüne Gebäude Stuart Cording
In Büros, Krankenhäusern, Schulen und Fabriken geschehen zwar viele intelligente Dinge, aber die Gebäude, in denen sie geschehen, sind häufig nicht besonders intelligent. Daher gibt es kaum verlässliche Daten, wenn es darum geht, die Energieeffizienz zu verbessern, Ressourcen aufzuspüren und die Beleuchtung zu optimieren.

Wireless-SoCs für smarte Gebäude Marcel Consée
Systeme zur Gebäudeautomatisierung werden immer ausgereifter und bieten dank fortschrittlicher IT-basierter Systeme immer mehr Servicefunktionen mit Mehrwert.

Entwicklung robuster IoT- und Smart Home-Netzwerke Finn Boetius
Aufgrund der wachsenden Bedeutung des Internets der Dinge (Internet of Things, IoT) und des Smart Home nahm der Stellenwert von Wi-Fi weiter zu. Drahtlose Technologien sind jedoch stets mit gewissen Nachteilen verbunden: Das vorrangig für hohen Durchsatz ausgelegte Wi-Fi verbraucht sehr viel Energie, was seiner Verwendung auf stromsparenden bzw. batteriebetriebenen Geräten in Smart Homes und IoT-Ökosystemen Grenzen setzt. Diese Einschränkungen werden aber durch die Einführung des Wi-Fi 6-Standards sowie der Interoperabilität mit dem Matter bzw. Thread gemildert.

Anwendungsbereich für Matter: Automatisierung industrieller Anlagen Tom Klein
In diesem Blogbeitrag befassen wir uns mit dem industriellen Internet der Dinge (IIoT), dem Einfluss von Matter im Bereich Smart Home und der Frage, wie der Industriesektor diese Konzepte zur Optimierung der Produktionsabläufe einsetzen kann.

Smart Home – Low Power Wi-Fi als Ersatz für Thread? Finn Boetius
In diesem Beitrag in Zusammenarbeit mit Nordic Semiconductor erfahren Sie mehr über den kombinierten Einsatz von Wi-Fi und Thread und die kommunizierenden Geräte von Nordic, die es Entwicklern ermöglichen, die zunehmend wichtige Rolle von Wi-Fi in Smart Homes voll auszuschöpfen.

Konnektivität entscheidet Marcel Consée
Das Konzept der Heimautomatisierung ist eine verlockende Idee: Heizung, Beleuchtung, Alarmanlagen, Unterhaltungs- und Sicherheitstechnik lassen sich drahtlos über eine zentrale Schaltstelle oder nur über ein Smartphone steuern. Allerdings haben wir im Laufe der Zeit leider festgestellt, dass es so nicht funktioniert. Die Vielzahl an inkompatiblen Kommunikationstechnologien lässt keine einheitliche Lösung zu, und Hersteller und Benutzer müssen einen hohen Aufwand betreiben, um verschiedene Geräte über eine gemeinsame Plattform zu steuern. Eine Lösung für die Kommunikation zwischen verschiedenen Plattformen ist der Konnektivitätsstandard „Matter“.

Warum Matter für Smart Homes von Bedeutung ist Steven Keeping
Der Traum vom Smart Home – einem automatisierten Zuhause, das seine Bewohner in eine technologische Kuscheldecke hüllt – ist nach wie vor eine reine Wunschvorstellung. Aber vielleicht müssen wir dank Matter nicht mehr allzu lange auf leicht zugängliche, zuverlässige und vor allem kompatible Produkte warten.

Die Häuser der Zukunft Marcel Consée
Viele Smart-Home-Systeme lassen sich auch datenschutzbewusst eigenständig nutzen. So können sie individuell auf die Bedürfnisse der Anwender eingehen.

Selbstversorgende drahtlose Sensorknoten mit Energy Harvesting Rafik Mitry
Drahtlose Sensorknoten gewinnen in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung. Einer der Hauptvorteile eines solchen drahtlosen Sensorknotens ist seine Fähigkeit, Daten verschiedener Parameter ständig zu überwachen. Diese Sensoren werden z.B. in Wasserleitungssystemen zur Überwachung von Flüssigkeits- und Durchflussparametern eingesetzt. Die Energieversorgung ist eine der Herausforderungen solcher Sensorknoten. Es handelt sich dabei um batteriebetriebene Geräte, und wenn die Batterien das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben, müssen sie ausgetauscht oder wieder aufgeladen werden. Da drahtlose Sensorknoten häufig an abgelegenen Orten installiert werden, ist ein Austausch der Batterien nicht immer praktikabel. Eine Möglichkeit, diese Herausforderung zu überwinden, ist der Einsatz von Energy Harvesting im drahtlosen Sensorknoten. Mit Hilfe solcher Energy Harvester kann vorhandene Energie aus der Umgebung, z.B. mechanische, thermische oder photovoltaische Energie, aufgefangen und in elektrische Energie umgewandelt werden.

Warum Blockchain und IoT zusammengehören Tyler Wojciechowicz
Das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) sorgt für Schlagzeilen, denn es wird in Business- wie auch Industrieapplikationen immer stärker genutzt. Eine Studie der International Data Corporation (IDC) prognostiziert, dass sich die Investitionen in IoT-Technologien zwischen 2015 und 2020 auf 6 Billionen Dollar belaufen werden, da immer mehr Industriezweige das Internet der Dinge in ihre alltäglichen Anwendungen integrieren. Gleichzeitig steigt auch die Beliebtheit der Blockchain-Technologie, denn immer mehr industrielle Hersteller beginnen, die Vorteile zu erkennen, die sie für ihre Unternehmen bieten kann.

Alle Autoren

Alle anzeigen Alle anzeigen
Blog nach Datum anzeigen