Bench Talk for Design Engineers

Mouser German Blog

rss

Mouser Electronics, Inc german language blogs


Wi-SUN: Hochskalierbare IPv6-Wireless-Mesh-Technologie DIGI International
Erfahren Sie, wie die Wi-SUN IPv6 Mesh-Technologie und die Digi XBee-Lösungen sichere, skalierbare Smart-City- und industrielle IoT-Netzwerke mit Edge-Intelligenz und robuster Sub-GHz-Konnektivität ermöglichen.

Auswahl des richtigen Wechselrichters für PV-Anlagen in Privathaushalten Rick Nelson
Die Leistung von PV-Anlagen in Privathaushalten wird sich bis 2030 voraussichtlich verdoppeln. Erfahren Sie mehr über die entscheidenden Kriterien bei der Auswahl des richtigen Wechselrichters.

Agronomie und Algorithmen für moderne Landwirtschaft Traci Browne
Präzisionslandwirtschaft nutzt Technologie, um die Produktivität und Nachhaltigkeit landwirtschaftlicher Betriebe zu steigern, steht aber vor Herausforderungen wie mangelnder Vernetzung und dem Bedarf an arbeitssparenden Lösungen. Dieser Blog untersucht diese Herausforderungen und die Rolle von Ingenieuren und Technologie bei deren Bewältigung.

Präzision und Effizienz in der Motorsteuerung Renesas Electronics
Leistungseffiziente, präzise Motorsteuerung mit den RA- und RL78-MCUs von Renesas, konzipiert für effiziente Echtzeitleistung.

Sicheres WLAN für IoMT-Applikationen durch Wireless-Module Stuart Cording
Mit dem Calypso-Modul von Würth Elektronik ermöglichen Sie sicheres WLAN für medizinische Anwendungen. Optimieren Sie die Konnektivität, verkürzen Sie die Entwicklungszeit und gewährleisten Sie eine sichere und zuverlässige Kommunikation mit medizinischen Geräten.

Robotaxis auf dem Weg zur Realität Mouser Technical Content Staff
Entdecken Sie die hochmodernen Technologien und die großen Herausforderungen hinter Robotaxis und erfahren Sie, warum diese autonomen Fahrzeuge noch nicht rentabel sind und was für die Marktreife erforderlich ist.

Modernes Strompfad-Design mit idealen Dioden von Nexperia Matthew Sauceda
Schottky-Dioden kommen aufgrund ihrer schnellen Schaltgeschwindigkeit, ihres hohen Wirkungsgrads und ihrer Zuverlässigkeit häufig im kommerziellen, Automotive- und industriellen Elektronikbereich zum Einsatz. Sie finden sich oft in batteriebetriebenen Geräten, Unterhaltungselektronik und Stromversorgungen und bieten dort einen robusten Schutz

Drei Strategien für ein robusteres und sichereres IoT Steven Keeping
Das IoT ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Daher arbeiten Entwickler intensiv daran, Systeme zu implementieren, die auch bei Störungen einen unterbrechungsfreien Betrieb gewährleisten.

Warum FPGAs vom Rechenzentrum an den Netzwerkrand wandern Alex Pluemer
In diesem Beitrag beschäftigen wir uns mit den Herausforderungen, denen Entwickler bei Edge-Applikationen gegenüberstehen, und damit, wie Core-Bauteile von PolarFire diese lösen können.

Leistung, Präzision und Schutz in der Industrieautomatisierung Mouser Electronics
In der Industrieautomatisierung ist Präzision nicht nur ein Vorteil, sondern eine Notwendigkeit. Ganz gleich, ob es um die Steuerung eines Highspeed-Motors oder das Energiemanagement in einer Fertigungsanlage geht – die präzise Strommessung ist für moderne Systeme von entscheidender Bedeutung.

Herausforderungen bei der Einführung von IoT in Unternehmen Darshan Mulki
Das Internet der Dinge (IoT) hat sich als eine der bedeutendsten Technologien des 21. Jahrhunderts herausgestellt. Durch kostengünstige Computing-, Analyse-, Big Data- sowie Cloud- und Mobil-Technologien können Geräte mit minimaler menschlicher Unterstützung miteinander interagieren und Daten sammeln. IoT-basierte Technologien spielen bereits in vielen verschiedenen Märkten und Branchen eine wichtige Rolle und verbessern zunehmend das tägliche Leben der Menschen. Wie bei jeder sich entwickelnden Technologie können jedoch mehrere Herausforderungen Unternehmen daran hindern, IoT-Geräte und -Systeme erfolgreich zu integrieren. Obwohl die Vorteile die Hindernisse überwiegen, ist es notwendig, die Herausforderungen zu verstehen, die mit der IoT-Entwicklung einhergehen. In diesem Beitrag werden mehrere Barrieren identifiziert, die berücksichtigt und überwunden werden müssen, um IoT erfolgreich im gesamten Unternehmen zu integrieren.

Deshalb überzeugt PCIe 4.0 in rauen Industrieumgebungen Martin Schreiber
PCIe 5.0 und 8-Kanal-NAND haben trotz beeindruckender Benchmarks häufig Schwierigkeiten in rauen Industrieumgebungen, wo thermische Bedingungen eine große Rolle spielen. In diesem Beitrag erläutern wir, warum PCIe 4.0 und 4-Kanal-Designs aufgrund ihrer Praxistauglichkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz weiterhin führend sind.

Bidirektionale Brückenwandler für den Umstieg von 12-V- auf 48-V-DC-Stromversorgungen Bill Schweber
Der 12-V-Gleichstrombus hat Entwicklern jahrzehntelang gute Dienste geleistet und sich zum De-facto-Standard sowohl für batteriebasierte als auch für AC-basierte Designs entwickelt. Dieser weitverbreitete Einsatz war vor allem auf die Einführung der 6-zelligen 12,6-V-Blei-Säure-Batterie in der Automobilindustrie in den 1950er-Jahren zurückzuführen, die hohe Produktionsmengen, niedrige Kosten und eine breite Verfügbarkeit ermöglichte.

Wi-Fi 7 beschleunigt das IoT JJ DeLisle
Wi-Fi® bzw. WLAN ist ein allgegenwärtiger Netzwerkdienst für Unternehmen und Privathaushalte. Unternehmen, die ihre Netzwerke auf einen neuen Wi-Fi-Standard umstellen, stehen oft vor komplexen Überlegungen, die den Integrationsprozess verlängern können. Im Gegensatz dazu verläuft die Einführung neuer Wi-Fi-Standards in Privathaushalten tendenziell etwas schneller, da Internetanbieter für Privathaushalte und Hersteller von Wi-Fi-Routern für Verbraucher bestrebt sind, ihren Wettbewerbsvorteil zu erhalten.

Quantencomputer revolutionieren Gaming und Unterhaltung Liam Critchley
Da Quantencomputer große Datenmengen wesentlich schneller und mit geringerer Latenz verarbeiten als klassische Computer, versprechen sie eine Revolutionierung des digitalen Spielerlebnisses.

Entwicklung von Steckverbindern für die aktuellen hohen Geschwindigkeiten Molex
PAM4-Signalübertragung und die Rolle von Steckverbindern in Funktionen der nächsten Generation

Liebling, ich habe die Kapazität geschrumpft TDK
Keramik-Vielschichtkondensatoren mit Dielektrikum der Klasse II gehören zu den wichtigsten Bauteiltechnologien. Ein entscheidender Faktor ist dabei der DC-Bias-Effekt, der die Kapazität reduziert.

Erneuerbare Energien mit KI und intelligenten Stromnetzen gleichmäßig verteilen Mouser Technical Content Staff
KI-gesteuerte Stromnetze können erneuerbare Energien zu einer echten 24/7-Energiequelle machen, indem sie Echtzeit-Nachfragesteuerung, prädiktive Analysen und fortschrittliche Speicherlösungen kombinieren.

Zuverlässige Steckverbindungen für raue Umgebungen Stewart Connector
Steckverbinder sind häufig übersehene Komponenten in industriellen Systemen. Obwohl Steckverbinder in millionenschweren Anlagen trivial erscheinen mögen, übersteigt ihre Bedeutung bei weitem ihre Kosten.

5 Schritte für eine bessere Maschinensicherheit Emmanuel Quellier
Echtzeit-Systemdiagnoseinformationen ermöglichen eine zeitnahe Wartung und Datenanalyse für eine auf Erkenntnissen basierende Entscheidungsfindung. So laufen Maschinen sicher, effizient und mit weniger Ausfallzeiten.

Intelligente Cybersicherheit beginnt mit KI Mouser Technical Content Staff
Der Einsatz von KI zur Verbesserung der Cybersicherheit bedeutet, Bedrohungen zu erkennen, sobald sie auftreten, und zu reagieren, bevor Schaden entsteht.

Ingenieure bestellen die Äcker für höhere Ernteerträge Traci Browne
Die Landwirte von heute brauchen neue Präzisionstechnologien, um den täglichen Betrieb zu erleichtern und die Ernteerträge zu steigern, aber praktikable Lösungen sind oft schwer zu finden. Hier kommt der Ingenieur ins Spiel.

Entwicklung von Steckverbindern für Rechenzentren Amphenol
Rechenzentren benötigen Lösungen für Hochgeschwindigkeitsverbindungen mit geringer Latenz, um mit den wachsenden Anforderungen Schritt zu halten.

Der Mensch im Mittelpunkt der Industrie 5.0 Mouser Technical Content Staff
Wenn wir an industrielle Revolutionen denken, kommen uns Bilder von Dampfmaschinen, Fertigungsstraßen und Roboterarmen in den Sinn, die unermüdlich Aufgaben ausführen, die früher von Hand erledigt wurden. Was aber, wenn es bei der nächsten industriellen Entwicklung nicht nur darum geht, dass Maschinen intelligenter werden, sondern dass auch die Menschheit sich mit ihnen weiterentwickelt?

Ist eine Drohne nicht genug, hilft ein ganzer Schwarm David Pike
Drohnen, auch bekannt als unbemannte Luftfahrzeuge (Uncrewed Aerial Vehicles, UAVs), werden immer smarter, schneller und koordinierter – von der Präzisionslandwirtschaft bis hin zur Katastrophenhilfe. Die nächste Entwicklungsstufe: der synchronisierte Flug.

Alle Autoren

Alle anzeigen Alle anzeigen
Blog nach Datum anzeigen