Liechtenstein - Kennzeichen Liechtenstein

Incoterms:DDP
Alle Preise sind inklusive Zoll und Gebühren bei der Auswahl der Versandart.

Bitte bestätigen Sie Ihre Währungsauswahl:

Schweizer Franken
Versand ist kostenfrei bei den meisten Bestellungen über CHF 54 (CHF)

Euro
Versand ist kostenfrei bei den meisten Bestellungen über 50 € (EUR)

US Dollar
Versand ist kostenfrei bei den meisten Bestellungen über $100 (USD)

Bench Talk for Design Engineers

Mouser German Blog

rss

Mouser Electronics, Inc german language blogs


Ruhe, bitte! Marcel Consée

Lärmreduzierung in Krankenhäusern

 

 

 

Eine laute Umgebung in Krankenhäusern und Kliniken ist sowohl für die Patienten als auch für das Krankenhauspersonal störend. Aber was kann man tun, um wichtige Geräte in dieser Umgebung leiser zu machen? Dieser Blogbeitrag befasst sich mit den Merkmalen, die bei Stromversorgungslösungen für die Krankenhausumgebung erforderlich sind, und erläutert die Sicherheits- und Konformitätsüberlegungen, die bei Entwicklern in den Vordergrund rücken sollten.

Übermäßiger Lärm in medizinischen Einrichtungen kann Patienten belasten und die Genesung verzögern. Er kann nicht nur ablenken und stören, sondern auch die Kommunikation und die Effektivität des Pflege- und Klinikpersonals beeinträchtigen.

Bedarf an leisen, gekapselten medizinischen Geräten

Viele medizinische Geräte wie Patientenmonitore, bildgebende Geräte, Infusionspumpen und chirurgische Systeme sind in Krankenhäusern, Kliniken und Laboren auf eine ununterbrochene, stabile Stromversorgung angewiesen. Konventionelle Netzteile benötigen jedoch oft aktive Kühlsysteme, die mechanische Geräusche erzeugen, welche die Patienten stören und die Kommunikation innerhalb des medizinischen Personals beeinträchtigen können. Geräuscharme Netzteile begegnen dieser Herausforderung mit lüfterlosen Designs, fortschrittlichem Wärmemanagement und rauscharmen elektronischen Bauteilen.

Lüfterlose Netzteile arbeiten mit passiven Kühlmechanismen wie Kühlkörpern und Wärmeableitung. Diese Systeme leiten die Wärme effizient ab und benötigen keine beweglichen Teile. Dadurch werden Lüftergeräusche vermieden und das Risiko eines mechanischen Ausfalls verringert. Dies führt zu einer höheren Zuverlässigkeit und einem geringeren Wartungsbedarf, beides wichtige Faktoren in Umgebungen des Gesundheitswesens, in denen die Betriebszeit der Geräte von größter Bedeutung ist.

Ein weiterer Vorteil der leisen Netzteile ist ihre Eignung für kompakte oder geschlossene medizinische Geräte. Durch den Wegfall der Luftstrombelüftung können diese Designs mit geschlossenen Gehäusen konzipiert werden. Dadurch sind sie leicht zu reinigen und tragen zur Hygiene und zur Verringerung des Infektionsrisikos bei, was im modernen Gesundheitswesen von zentraler Bedeutung ist.

In einer solchen geschlossenen Umgebung ist es von Vorteil, wenn die Abwärme nach außen abgeleitet wird. Das ermöglicht ein kompaktes Design der Geräte und minimiert den internen Temperaturanstieg, wodurch die Zuverlässigkeit und die Lebensdauer des Geräts optimiert werden.

Entwickler von medizintechnischen Geräten und Ausrüstungen für die Gesundheitsfürsorge benötigen Lösungen für die Stromversorgung, die sich problemlos implementieren lassen und von den Aufsichtsbehörden überprüft werden können. Durch die Verwendung eines einfach zu integrierenden, handelsüblichen Produkts, das die von Applikationen für medizinische Geräte geforderten technischen Daten und Merkmale enthält, können Entwickler die Entwicklungskosten und Zulassungszeiten minimieren.

Die ideale AC/DC-Stromversorgungslösung für die neuesten medizintechnischen Geräte ist ein hocheffizientes, wärmeleitfähiges Netzteil mit hohem Wirkungsgrad und geringer Grundfläche sowie kompakten Abmessungen, das über eine EMV- und Sicherheitszertifizierung für weltweite Applikationen im Gesundheitswesen verfügt.

Kompakte, effiziente Stromversorgungslösung

Die AC/DC-Netzteile der Baureihe CCP550 von XP Power zeichnen sich durch kompakte Abmessungen, ein flaches Gehäuse und ein Design mit hohem Wirkungsgrad in Kombination mit Konvektions- und Wärmeleitung aus und eignen sich hervorragend für gekapselte und lüfterlose medizinische Geräte, einschließlich BF-Applikationen, mit einem Leistungsbedarf von 200 W bis 400 W. Die CCP550-Netzteile haben einen kompakten Footprint (3" x 5"), ein niedriges Gehäuse (1,5"), einen hohen Wirkungsgrad und eine hohe Leistungsdichte. Dank dieser Merkmale kann das Netzteil direkt in das Gerät integriert werden, wobei nur minimale Abwärme über die Grundplatte des Netzteils in das Gehäuse geleitet wird.

Das CCP550 liefert bis zu 300 W bei Eingangsspannungen von nur 85 VAC durch Leitungskühlung und bis zu 235 W bei der gleichen Eingangsspannung durch Konvektionskühlung. Das optionale 5-V-Standby-Netzteil hat eine Nennleistung von bis zu 1 A bei Konvektions- oder Leitungskühlung.

 

Abbildung 1: Die Baureihe CCP550

 

Gewährleistung von Sicherheit und Einhaltung von Vorschriften

Medizintechnische Netzteile müssen strenge Normen wie die IEC 60601 für Sicherheit und elektromagnetische Verträglichkeit erfüllen. Lösungen für leise Stromversorgungen werden zunehmend so konzipiert, dass sie diese Anforderungen erfüllen und gleichzeitig die Anforderungen an Geräuschentwicklung und Wirkungsgrad übertreffen.

Das Datenblatt des Netzteils CCP550 zeigt Lebensdauerkurven auf der Grundlage der durchschnittlichen Betriebstemperatur von wichtigen Elektrolytkondensatoren. Anhand dieser spezifischen Produktdaten kann die Lebensdauer des Produkts bewertet werden, wenn es in der jeweiligen Applikation installiert ist, und zwar auf Basis der Temperaturen der Bauteile, der täglichen Nutzung und des thermischen Einsatzprofils in der jeweiligen Umwelt. Außerdem werden die maximalen Temperaturen der wichtigsten Bauteile für die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen angegeben, sodass man sicher sein kann, dass die Kühlung in der Applikation für die Sicherheitszulassungen des Systems ausreichend ist.

Fazit

Im Zuge der im Gesundheitswesen stattfindenden Entwicklung hin zu patientenzentrierten, technologieintegrierten Umgebungen spielen leise Netzteile eine immer wichtigere Rolle. Diese Lösungen tragen zu einem ruhigeren, entspannteren Umfeld bei, das den Heilungsprozess fördert. Außerdem erfüllen sie die wachsende Nachfrage nach zuverlässigen, effizienten und hygienischen medizinischen Geräten. Geräuschlose Netzteile sind für die Technologie der nächsten Generation im Gesundheitswesen von entscheidender Bedeutung, da sie eine zuverlässige Stromversorgung gewährleisten, ohne das Wohlbefinden der Patienten oder die klinische Wirksamkeit zu beeinträchtigen.



« Zurück


Marcel Consée ist Technical Content Specialist im Technical Marketing EMEA. Der studierte Physiker und gelernte Journalist ist seit über 20 Jahren in der Tech-Branche unterwegs.


Alle Autoren

Alle anzeigen Alle anzeigen
Blog nach Datum anzeigen